This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:校准过程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673684/bq27510-g3-calibration-process

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ27510

您好!

我们将 BQ27510-G3电量监测计用于我们的定制板之一。 我们想知道如何使用 bqStudio 进行校准。 由于我们不确定如何将我们的定制板与 PC 连接、以便通过 bqStudio 进行校准。

是否需要任何外部连接,或者是否可以在没有任何外部连接的情况下进行校准?

谢谢、

Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Deepanraj
    将器件的 EVM 连接到计算机的方式与连接电路板的方式相同。 有关如何将 EVM 与计算机连接的说明、请参阅 EVM 用户指南。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否共享 EVM 用户指南的链接
    此致、
    Sharmila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../sluu426b.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    要校准 bq27510-G3、应使用哪种 EV?
    在用户手册中、它被称为 EV2300、bq27510-G3是否相同?
    bq27510-G3是否需要校准程序?

    是否有任何方法可以在不使用 EV2300的情况下校准电池。

    谢谢、
    Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ27510-G3是否需要学习周期?

    请告诉我、我们能否在不使用 EVM 板的情况下校准 BQ27510-G3。

    此致、

    Sharmila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharmila

    是的、此监测计需要学习周期、可以使用您的板完成学习周期。 您还可以执行电路板校准、只需 EV2300或 ev2400即可将电路板与计算机连接、就像 EVM 一样。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我可以使用任何其他方法进行校准吗? (不使用 EV2300或 ev2400。)
    如果您能建议我如何在不使用 EV2300或 ev2400板的情况下校准 BQ27510-G3、那将非常有帮助。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shamila、
    您要么必须编写代码才能执行以下文档中列出的校准、要么使用 bqstudio 和 EV2300或 ev2400

    www.ti.com/.../slua640
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的建议。 我参考上述文档(www.ti.com/.../slua640)编写代码来执行校准。
    您能告诉我们如何使用 c 代码在 bq27510 G3上执行 i2c 写入和读取。
    此致、
    Sharmila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sharmila

    请参阅下面的文档
    www.ti.com/.../slua801
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    通过参阅上述文档、我尝试在 bq27510 G3上编写 i2c 读写代码。(www.ti.com/.../slua801)
    但是、当我读取控制子命令(固件版本、器件类型等)时、它会显示 FFFF。
    您能告诉我哪里出错了吗?
    谢谢你
    此致、
    Sharmila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamilia、

    首先尝试使用 bqstudio。  高级 i2c 命令窗口将允许您发送命令。 您可以放置一个示波器或 i2c 分析器来查看 bqstudio 正在执行的操作、然后在代码中实现该操作。

    请参阅子命令示例以及读取电压示例。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    要使用 bqstudio、我们需要 EV2300或 ev2400、但目前我们没有任何 EVM 板。 因此、如果您能给我一些关于编写校准过程代码的想法、那将会非常有帮助。
    此致、
    Sharmila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharmila、

    我建议您获取其中一个器件。 我之前提供的文档具有示例代码。 目前、这是我们唯一能够提供的帮助。
    谢谢
    Onyx