请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400、 BQ27510
您好!
我们将 BQ27510-G3电量监测计用于我们的定制板之一。 我们想知道如何使用 bqStudio 进行校准。 由于我们不确定如何将我们的定制板与 PC 连接、以便通过 bqStudio 进行校准。
是否需要任何外部连接,或者是否可以在没有任何外部连接的情况下进行校准?
谢谢、
Deepanraj.a