This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:在汽车应用中、Vin (max)有何价值?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701750/lm5088-what-value-to-use-for-vin-max-in-and-automotive-application

器件型号:LM5088

我将介绍 LM5088的数据表、尝试估算所需各种器件的值。 第9.4.2节中用于计算电感器值的公式使用 Vin (max)、当然、我会对该值使用什么值感到困惑。 表面上是一个12V 汽车系统、但当发动机打开和充电时、我预计系统的电压约为14.5V。 让我们假设15V 以保持良好的舍入数。 因此、我得到的最大输入电压为15V。

但请稍等一下、我在这里的唯一原因是、我尝试在可能存在负载突降的环境下为5V uC 板供电、从而强制输入电压达到100V 尖峰、甚至可能达到150V、因此我应该施加的最大电压 公式中。

实际上、我是否在这里查看正确的器件? 是否有更好的直流/直流转换器来处理汽车负载突降和电感负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我建议使用 LM5088将看到的最大输入电压。 作为起点、我建议使用产品文件夹中的快速入门计算器、这将有助于计算应用电路中的组件。

    对于12V 电池系统、未抑制的负载突降条件规定为65-87V、而对于24V 电池系统、未抑制的负载突降条件规定为123-174V。 但是、通常情况下、汽车制造商会设计具有集中式瞬态电压抑制器(TVS)的交流发电机、以防止负载突降。 这导致大多数制造商定义了保护下游组件的级别。 通常、36-60V 宽输入转换器或控制器用于12V 电池系统、该稳压器与 TVS 配合使用、以防止制造商定义的负载突降。 通常、24V 电池系统使用60-100V 宽输入转换器或控制器、该稳压器与 TVS 配合使用、以防止制造商定义的负载突降。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katelyn、我应该提到我打算输入 TVS 二极管来滤除高于75V 或接近75V 的尖峰、因此我将使用75V 作为我的最大输入电压。 我不能依赖制造商的集中式 TVS 保护来进行负载突降、因为我对旧款车辆进行了改装、我不确定是否能信任任何此类规格。

    Quickstart 很棒、但它使用的是所有极化电容、我尝试尽量减少使用。 陶瓷岩;-)

    再次感谢您回答我的问题、我希望能够得到一个电路、我是嵌入式 SW、因此不应因焊接烙铁而松动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我越仔细查看数据表、快速启动看起来默认电容器是极化的、它在任何地方都可以使用、而无需考虑。 是否所有11个电容都必须极化? 到处都是锡罐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉... 返回极化电容快速入门电子表格中的 COMP 引脚上有两个此类电容背靠背放置。 公平地说、数据表中包含两个极化电容器的相同配置。 但是、我创建的快速入门设计的值为668pF、因此这不是铝盖。 这些钽电容器吗? 数据表中没有提到这些电容器的任何内容。 嗯、如果我错过了它。 我必须再次回顾它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您可以在附件中共享快速入门电子表格吗? 然后、我可以查看结果并提供反馈。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你有时间的话,那将是很棒的 Katelyn。 我确实认为数据表和快速入门之间存在一些差异。 实际上、数据表在某些地方自相矛盾。 第9.4.6节"输入电容器"、例如在一段中、"应为输入滤波器选择具有低 ESR 的优质陶瓷电容器。" 然后在该部分的下一段中"由于这些条件、建议使用 ESR 的铝型电容器或在使用铝型电容器时将 CIN>10 x LIN 增加、注意不要超过其最大纹波电流额定值"

    实际上、快速启动具有单个铝、而数据表最终使用5个陶瓷2.2 uF

    我要附上一位软件工程师提出的意见;)我只能说汽车是一件痛苦的事情!

    如果你有时间去看它,我应该给你一杯描述好的美味饮料。

    不确定我的附件是否正常工作、可能需要第二次尝试

    e2e.ti.com/.../2112.LM5088_5F00_Quick_5F00_Start.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另外一个问题、因为它未在数据表中处理、就是组件下方的散热焊盘。 在文档开头的引脚列表中没有提到、在第10节后面的部分中、它建议将散热过孔放置在组件下方、但文档并未说明它的电气连接。 我是否可以假设它可以连接到设计的接地层? 它可能应该连接到输入电压?

    我必须再次浏览文档、数据表中似乎有一个非常奇怪的遗漏、忘记了它的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    很抱歉、您的问题得到了延迟的回复。

    首先、散热焊盘应接地。 您可以在数据表的"热注意事项"部分看到、原理图显示了连接到接地的引脚"EP"。 您还可以在 EVM 设计中看到此连接的示例:

    www.ti.com/.../snva379e.pdf

    其次、查看您的快速入门文件、我了解极化电容器周围的混淆情况。 此符号也用于 QuickStart 文件原理图中的所有电容器。 陶瓷电容器或低 ESR 铝/极化电容器可用于所有电容器。

    例如、在 Quickstart 文件中、CIN 计算为6uF。 这是所需的最小输入电容。 这可以是陶瓷电容器、陶瓷电容器+极化电容器或极化电容器的组合。 第二个示例、COUT 可以是最大 ESR 为103m Ω 的组合。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wigenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Katelyn 回答了我所有的问题。 希望我可以将其添加到 PCB 设计中并尝试一下。

    John