我将介绍 LM5088的数据表、尝试估算所需各种器件的值。 第9.4.2节中用于计算电感器值的公式使用 Vin (max)、当然、我会对该值使用什么值感到困惑。 表面上是一个12V 汽车系统、但当发动机打开和充电时、我预计系统的电压约为14.5V。 让我们假设15V 以保持良好的舍入数。 因此、我得到的最大输入电压为15V。
但请稍等一下、我在这里的唯一原因是、我尝试在可能存在负载突降的环境下为5V uC 板供电、从而强制输入电压达到100V 尖峰、甚至可能达到150V、因此我应该施加的最大电压 公式中。
实际上、我是否在这里查看正确的器件? 是否有更好的直流/直流转换器来处理汽车负载突降和电感负载