Other Parts Discussed in Thread: SM74611
您好!
我们在其中一个应用中使用 SM74611二极管。 我们的要求是通过具有反极性保护的板载3.3V 电源向目标器件传递3.3V 电压。
我们选择了符合我们要求的 SM74611器件、因为正向压降非常低、即大约26mV。
但我们在该部件方面遇到了问题。 二极管的3.3V 输出经历0.7V 的下降、而二极管的输入为稳定3.3V、此时负载为10mA。
我们不了解 SM74611的行为、并尝试找出此问题的原因、但无法找到。
原理图随附。 有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢
斯里卡纳特
e2e.ti.com/.../SM74611_5F00_issue.vsd