This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:观察正向偏置3.3V DC 上的电压下降大约0.7V

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675326/sm74611-observing-voltage-dip-of-approximately-0-7v-on-3-3v-dc-in-forward-bias

器件型号:SM74611

您好!

  我们在其中一个应用中使用 SM74611二极管。 我们的要求是通过具有反极性保护的板载3.3V 电源向目标器件传递3.3V 电压。

我们选择了符合我们要求的 SM74611器件、因为正向压降非常低、即大约26mV。

但我们在该部件方面遇到了问题。 二极管的3.3V 输出经历0.7V 的下降、而二极管的输入为稳定3.3V、此时负载为10mA。

我们不了解 SM74611的行为、并尝试找出此问题的原因、但无法找到。

原理图随附。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢

斯里卡纳特

e2e.ti.com/.../SM74611_5F00_issue.vsd

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将把这一点转交给专家。 不知怎么说、这是针对我们的、我们不熟悉该器件。 希望您能尽快得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SM74611在输出端电压突降的情况下运行。 这是保持器件零 IQ 所必需的。

    内部 FET 将在大部分时间内导通、并在短时间内导通、在此期间体二极管将导通。

    请参阅图片。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以回答这个问题、因为我曾经使用过类似的器件 LM74100、 我认为它与 SM74611类似。  电压下降是因为电荷泵需要刷新。  通过关断 FET、体二极管将导通、 VDS 变为 二极管 压降、从而帮助电荷泵生成电压。  这是预期的。  我相信 LM74100数据表对此有更多信息。  要降低此类电压降的频率、您需要减少 FET G-S 外部泄漏。  通过消除 FET G 和 S 上的下拉电阻器、这将有助于实现这一目的、 但在某些出于安全考虑始终需要栅极下拉电阻器的系统中、可能不允许使用该方法。  

    简而言之、对于该器件、这是因为它的工作原理。