This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:消耗大量电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, LM2733, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700287/tps63001-drawing-a-lot-of-current

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: LM2733TPS63000

尊敬的所有人

我目前使用的是数据表中描述的 TPS63001、其中包含建议布局以及周围组件的建议值。 PS/SYNC 和使能被拉至高电平。 FB 连接至 Vout。

当输入电压低于3.0V 时、问题就会开始。 它消耗大量电流,输出不会达到3.3V。 如果我断开负载,负载正常工作,那么我假设稳压器没有损坏(我在多个主板上测试过)。 我认为它与电路的其余部分有关。 仅当我启动电路时、如果在运行时电压降至2.9V 以下、问题才会出现。

我测量了负载的最大消耗电流、约为120mA、因此在规格范围内。 我的负载包含一个 LM2733升压转换器(可将输出电压升至12V)、并将电位计连接到其输出以进行测试。

VIN (来自 TPS63001)介于4.5V 和2.1V 之间。

 

是否有任何关于如何解决该问题的建议?

 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    延迟 LM2733启动时、是否可以检查问题是否消失? 在启动期间、TPS63001将无法提供最大输出电流、并且由于启动期间电流过大、LM2733可能会将输出保持在低电平。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢快速响应。 我曾尝试过您的建议、即推迟 LM2733的启动。 这似乎有所帮助、因为我现在能够将输入电压降至2.8V、而不会出现任何问题。 但是、如果我的输入电压为2.7V、并且低于输出电压、则仍然无法达到3.3V (即使我断开了所有负载)。 优点是在启动期间、它不会像以前那样消耗3.3V 电流。

     我附上了一些示波器图片、希望这些图片能有所帮助。

     

    图1:VIN = 4.5V、 负载断开、在 TSP63001的 Vout (引脚1)处测量、Imax = 20mA

    图2:VIN = 2.8V、负载断开、 在 TSP63001的 Vout (引脚1)处测量、Imax = 60mA

    图3:VIN = 2.7V、负载断开、 在 TSP63001的 Vout (引脚1)处测量、Imax = 14mA

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您提供的图。 他们有帮助。 我假设您提到的电流是输入电流、对吧? 我还假设在 VOUT 上升前不久施加 VIN。
    如果您可以在同一个图中再现 VIN、VOUT 和 IIN 或 IOUT 的测量结果、将会非常有帮助。

    您延迟 LM2733多长时间? 当 LM2733断开连接时、IC 是否会启动?

    此致、
    Brigite
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    首先,感谢您的帮助,非常感谢您的帮助。

    我再次介绍了所有材料,并意识到我在第一篇文章中犯了一个错误。 输入电压仅介于4.5V 和2.8V 之间、因此当我延迟 LM2733的启动时、它可以正常工作(大多数情况下)。 仅在大多数情况下,由于经过更多测试,TPS63001有时仍消耗大量电流,如果 TPS63001的输入电压低于3.2V (负载断开连接),则输出电压不会达到3.3V。 我没有找到恰好发生这种情况的模式。

    我用 TI 的测试板 TPS63000EMV-148替换了电路板上的电路、它确实正常工作(不消耗大量电流)。

    测试板和我的电路之间的唯一区别是转换器稍有不同(TI 测试板具有可调输出电压的 TPS63000)、 电路板上的电源接地和接地之间有一根细小的电线,因为我忘记了在第一个布局上将两者连接在一起(我修复了第一个帖子的布局,但没有提到它,因为它似乎与我无关)。

    现在、我的问题是、它为什么与测试板一起工作? 不同的转换器是否可能产生如此大的影响、或者是否可能导致布局误差?

      

    下面是一些用于指定问题的图。

    通道1 (CH1)黄色:TPS63001的 VIN (引脚5)

    通道2 (CH2)绿色:TPS63001的输出电压(引脚1)

    通道3 (CH3)紫色:TPS63001的 Iout:在一个10Ω Ω 电阻器上测得(不理想、但它确实起了作用->它对问题没有影响、即使电阻器丢失也会出现问题)。

     

    图1:TI 测试板-输入电压(CH1)= 4.0V

    未施加负载

    CH3:100mV/偏差 ->Imax = 10mA

     

    图2:我的电路板-输入电压(CH1)= 4.0V

    未施加负载

    CH3:100mV/偏差 ->Imax = 10mA

     

     图3:TI 测试板-输入电压(CH1)= 3.0V

    未施加负载

    CH3:100mV/偏差 ->Imax = 10mA

     

    图4:我的板、正常-输入电压(CH1)= 3.0V

    未施加负载

    CH3:100mV/偏差 ->Imax = 5mA

     

    图4:我的电路板、不良输入电压(CH1)= 3.0V

    未施加负载

    CH3:100mV/偏差 ->Imax = 10mA

    IIN (TPS63001,测量值)  

     

     

    很抱歉我的错误。 感谢所有有用的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的测量。 我假设"我的板、坏的"是用接地蓝色线固定的板、而"我的板、好的"是您固定的第二个布局。

    接地连接不当可能会导致与噪声相关的问题。 这可能是由于工作期间接地之间的电压漂移所致。
    不同的转换器没有什么不同。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、  

    非常感谢您的意见。 但"我的电路板、坏的"和"我的电路板、好的"是相同的电路板(使用接地线固定)。 这是一件奇怪的事情、问题并不总是出现、有时会出现、有时甚至不会出现。 不幸的是、我没有找到触发问题的方法。  

    我也尝试了不同的电路板(也尝试了接地线)、但它具有相同的行为。  

    我将订购一些具有适当接地的新 PCB、以有望消除此问题。

    感谢你的所有帮助。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    当我仔细观察时、似乎输入电压看到了很多噪声。 欠压锁定可能会因噪声而阻止器件启动。 请在您的电路板上监控处于良好和故障状态的 VINA 电压。
    您可以尝试增大 C4以降低噪声。

    另外、请调查电源开关在无负载情况下的导通行为。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julien、

    很抱歉耽误你的回答。 我尝试了您的建议、增加 C4电容器。 我还重新接线了 PGND 以查看它是否产生了任何差异(它没有…Ω)。 但是、随着电容器的增加和负载的延迟启动、它通常不会消耗大量电流(每次)。

    此处仍然是所请求的图

    通道1 (CH1)黄色:TPS63001的 VIN (引脚5)

    通道2 (CH2)绿色:TPS63001的输出电压(引脚1)

    通道3 (CH3)紫色:TPS63001的 Vina (引脚8)

     

    图1:“My Board - BAD”-输入电压(CH1)= 3.0V

     

    未施加负载

    C4 = 10uF

     

    图2:“My Board - Good”(我的主板-正常)-输入电压(CH1)= 3.0V

     

    未施加负载

    C4 = 10uF

     

    图3:“My Board - Good”(我的主板-正常)-输入电压(CH1)= 3.0V

     

    未施加负载

    C4 = 40uF

     

    感谢大家的帮助。

    此致

    Thomas