Other Parts Discussed in Thread: LM5108
您好!
我目前正在为 FOC 控制的 BLDC 电机设计电源控制 PCB。 电机的三个相位由三个 LM5108耦合至6个 MOSFET (每相1个 LM5108 + 2个半桥 MOSFET)供电。 PWM 由同一电路板上的微控制器生成。
我们在许多电路板(至少25个电路板)上遇到了 LM5108器件的多次故障。 我在 MOS 关断期间测量了 HO 和 HS 引脚上的负瞬态(-10V)、这些瞬态可能与开关时放电到驱动器中的 MOS Ciss 电容器+电机线圈相关。 由于 HO 引脚的额定负电压达到 HS-0.3V、我怀疑这是我的故障原因。
我计划在 HO 和 LO 引脚上添加串联电阻以减缓电流放电。 我还可以在 HO 和 VDD 以及 HO 和 HS 之间添加 schottcky 二极管(LO 引脚相同)。 可以确认我没有错过这里的任何东西吗? 我已经包含了布局和原理图、因为它可能会有所帮助。
PS:在最近的测试中、将 HO (引脚4)连接到 R1的子层(蓝色)路由熔化并充当保险丝。 您是否认为过孔/轨道尺寸过小(过孔为0.15mm 钻孔、直径0.5mm、轨道为0.250mm)? 我尝试尽可能遵循数据表说明。
提前感谢您提供的任何帮助!
此致、