This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:驱动器故障

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188492/lm5108-driver-failure

器件型号:LM5108

您好!

我目前正在为 FOC 控制的 BLDC 电机设计电源控制 PCB。 电机的三个相位由三个 LM5108耦合至6个 MOSFET (每相1个 LM5108 + 2个半桥 MOSFET)供电。 PWM 由同一电路板上的微控制器生成。

我们在许多电路板(至少25个电路板)上遇到了 LM5108器件的多次故障。 我在 MOS 关断期间测量了 HO 和 HS 引脚上的负瞬态(-10V)、这些瞬态可能与开关时放电到驱动器中的 MOS Ciss 电容器+电机线圈相关。 由于 HO 引脚的额定负电压达到 HS-0.3V、我怀疑这是我的故障原因。

我计划在 HO 和 LO 引脚上添加串联电阻以减缓电流放电。 我还可以在 HO 和 VDD 以及 HO 和 HS 之间添加 schottcky 二极管(LO 引脚相同)。 可以确认我没有错过这里的任何东西吗? 我已经包含了布局和原理图、因为它可能会有所帮助。

PS:在最近的测试中、将 HO (引脚4)连接到 R1的子层(蓝色)路由熔化并充当保险丝。 您是否认为过孔/轨道尺寸过小(过孔为0.15mm 钻孔、直径0.5mm、轨道为0.250mm)? 我尝试尽可能遵循数据表说明。

提前感谢您提供的任何帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    感谢您对该部件的关注。

    在 HO 至 HS 和 HS 至 VSS 之间添加肖特基二极管有助于防止负电压瞬变。 您无需在 HO 和 VDD 之间使用二极管。 增大串联电阻也会有所帮助。

    我认为您也可以从布局中获得改进。 您可以以 数据表中的布局 为例。 您应该尽量扩大布线和过孔。 扩展布线和过孔可降低电感、从而减少您遇到的过冲量。 我认为、也可以将 HO 和 LO 布置在更靠近晶体管栅极的位置。 尤其看起来、如果晶体管位于驱动器 IC 下方、HO 可以采用更直接的路径连接到晶体管。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我将尝试在新设计中实现所有功能。

    关于肖特基二极管,我是否必须注意任何特定参数? 我猜、恢复时间相对较短、正向压降较低、能够让电流过一个相当大的电流(我会说至少一安培)。

    此致、

    Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    是的、需要快速恢复时间和低正向压降。 1安培电流听起来正好满足您的需求。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试所有这些。 再次感谢您的帮助!

    此致、

    Maxime