This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:充电器电路发生怪异的情况(一些意外的电压和电流以及怪异的蜂鸣)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684137/bq24618-weird-occurrences-with-charger-circuit-some-unexpected-voltage-and-current-and-a-weird-buzz

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930

您好!  

我正在尝试使用下面显示的电路来设计充电器。 参数为9.9A (25.2V 时)、终止电流为0.9A 且无温度保护。 当我从电源施加28V 电压时、我的 PG 指示灯亮起、它的拉电流约为100mA (但偶尔会降至90/ 80mA)。 根据我的计算、所有设置电压都是正确的、但 VFB 不稳定、VBAT 电压不稳定。  当我插入电池时、"正在充电"指示灯亮起、但我听到电路板发出尖锐的蜂鸣声、并且电池的电流为2A。 如果我尝试探测 VFB 引脚、则间距会变大、电流击穿高达5A。 VBAT 电压在电池电压上(我认为它会上升到充电器的电压)。 是否有关于可能发生的情况的信息?  

电感器是19A 部件。

以下是我在电池断开连接时测量的一些电压:

1) VFB (电池电压调节)= 2.072V (理想值为2.1V)(但波动)
2) ISET1 (电池电流调节)= 1.977V (计算值为1.98V)
3) ACSET (适配器电流估算)= 1.977V (计算值为1.98V)
4) Pchg A 项电流= 0.974V (计算值为0.975V)
5)温度= 1.83V (计算值为1.827V)
6) VREF = 3.299V (理想3.3V)且 CE 被拉至高电平
7) TTC = 1.255V (理想值介于1.5V 和1V 之间、在0.4V 时关闭)
8) VCC=27.58V
9)电池电压在25.15V 至23.90V 之间波动
10) ACDRV = 22.21V (VGS =-5.6V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当未连接电池时、IC 具有电池检测功能、输出从 VREG 变为低于 VLOWV。 因此、您可以看到 VFB 上的振荡。 这是预期的。 请参阅数据表第24页。

    当您提到"它的拉电流约为100mA"时、您是指/PG 引脚拉电流为100mA 吗?  

    插入电池后、输出电压将是电池电压。 随着充电过程的进行、电池电压将升高并调节到电池稳压电压。 请参阅数据表第15页的图13、了解充电周期应是什么样子。

    请参阅数据表第5页、需要使用0.1 μ F 陶瓷电容将 SRP 电容放置在靠近 SRP 引脚的接地端。

    请在 PH 节点、HIDRV、LODRV 和 VFB 上提供示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我今天早上在数据表中看到了这一点。 每0.5秒就会出现电压下降。  

    当我说"拉大约100mA"时、我指的是在未连接电池的情况下从电源汲取的电流... 电流为100mA 时为28V。  

    好的、如果预计插入电池后输出端的电压= VBAT、那么我可以这么做。  

    我要将电容器从 SRP 引脚接地、看看这是否会产生影响。

    执行上述操作后、如果去耦电容修复不起作用、我将提供示波器捕获。 感谢你的帮助。

    这就是目前正在发生的情况:

    我插入电池、它消耗大约3A 的电流、并且会听到蜂鸣声、示波器上的信号不稳定。
    随着时间的推移、蜂鸣器的频率会变低、直至其停止、示波器上的信号显示约577kHz
    此时、电流会跳至6A、但随着时间的推移、下降速度相对较慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在添加电容器后、它看起来更加稳定。 打开时不再发出嗡嗡声。 我还有一个问题:

    根据数据表(第15页)、只有在达到端接电压时、电流才开始逐渐减少(对于我来说是25.2V)。
    我的快速充电电流应该是9.9A、我预计它应该是9.9A、直到25.2V。
    现在、电流大约为1.3A、并且非常缓慢地下降。 电压约为25.1V。
    这是预期的吗? 系统配置是否仅是理想情况?

    更新1:充电完成指示灯亮起、但我的端接电压仅为25.1V、从未达到25.2V。

    更新2:我已对电池放电、以查看是否可以使其充电至9.9A。 PH 波形本质上是随机的、零星的、我可以再次听到嗡嗡声。 它以大约4A 的电流充电。 如果我用万用表探测 VFB 引脚上的电压、则嗡嗡声和振荡将停止、并且充电电流为9.1A。 PH 波形在577kHz 频率下保持恒定。  

    更新3:我在 GND 上添加了一个5.6nF 电容器、以模拟探针在 VFB 引脚上执行的操作、蜂鸣声消失、我的电流为9.1A。 我现在还不确定是否一切都正常稳定、但我希望最终得到9.9A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚上的信号非常不稳定。 以下是一些示波器捕获:

    C1:pH

    C2:HIDRV

    C3:LODRV

    C4:VFB

    第一张图片是没有电池的情况、第二张图片是连接电池的情况(这种情况变化很大)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压是多少?  您能否同时探测 VCC 和 SRN?

    您还如何连接电池? 关于未达到电压调节的问题、这可能是由线路阻抗上的压降引起的。 在 IC 上感测到的电池电压是电缆和铜线迹上的实际电池电压+电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28Vdc =输入电压。 我还不担心终端电压。 在将智能电池设置判定为充电 IC 问题之前、我将首先查看它的设置(我使用的是 bq78350和 bq76930、我不熟悉配置)。  

    当我进行这些引脚的探测时:
    是否已连接电池是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当电池未连接时、它基本上将运行电池检测例程。 我们希望在遇到问题时查看示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 是通道1、SRN 是通道2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、只需在您之前的帖子上确认。 您是否意味着当您认为充电已完成时、STAT1关闭、但 STAT2保持关闭? 如果是、则 IC 处于故障状态。
    请参阅数据表表表表2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、"Charge Complete"(充电完成)指示灯亮起、"Charge in progress"(充电进行中)指示灯熄灭。 正如我通过查看电流可以看出的。 当我低于1A 的终止电流阈值时、会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我正在与最近的另一篇帖子混淆。
    您的 VCC 和 VSRN 看起来相当嘈杂。 您可能需要将滤波器电容器放置在靠近 IC 引脚的位置。
    对于 VFB、我们建议 VFB 引脚上的0.1uF 电容接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修改 VFB 引脚上的电路会使系统非常敏感。 我尝试在引脚上放置一个0.1uF、10uF、5600pF 电容(每个电容在不同的时间)、并且系统几乎关断了(电流降至36mA、电池未充电)。 VCC 和 VSRN 引脚已经有0.1 uF 电容接地、非常靠近 IC (尽可能靠近 IC)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们重新组装了一个电路板、蜂鸣声似乎消失了。 我仍然不确定其他问题,但我将开设一个新的职位来解决这些问题。 我认为电路板在大多数情况下都能正常工作、但我还有一些问题要问。 为了缩小问题范围、在测试最终导致永久性故障的电路之前、可能是组装问题或未将 SRP 电容器放置在电路板上。

    谢谢、

    日文