主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76930
您好!
我正在尝试使用下面显示的电路来设计充电器。 参数为9.9A (25.2V 时)、终止电流为0.9A 且无温度保护。 当我从电源施加28V 电压时、我的 PG 指示灯亮起、它的拉电流约为100mA (但偶尔会降至90/ 80mA)。 根据我的计算、所有设置电压都是正确的、但 VFB 不稳定、VBAT 电压不稳定。 当我插入电池时、"正在充电"指示灯亮起、但我听到电路板发出尖锐的蜂鸣声、并且电池的电流为2A。 如果我尝试探测 VFB 引脚、则间距会变大、电流击穿高达5A。 VBAT 电压在电池电压上(我认为它会上升到充电器的电压)。 是否有关于可能发生的情况的信息?
电感器是19A 部件。
以下是我在电池断开连接时测量的一些电压:
1) VFB (电池电压调节)= 2.072V (理想值为2.1V)(但波动)
2) ISET1 (电池电流调节)= 1.977V (计算值为1.98V)
3) ACSET (适配器电流估算)= 1.977V (计算值为1.98V)
4) Pchg A 项电流= 0.974V (计算值为0.975V)
5)温度= 1.83V (计算值为1.827V)
6) VREF = 3.299V (理想3.3V)且 CE 被拉至高电平
7) TTC = 1.255V (理想值介于1.5V 和1V 之间、在0.4V 时关闭)
8) VCC=27.58V
9)电池电压在25.15V 至23.90V 之间波动
10) ACDRV = 22.21V (VGS =-5.6V)