This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:WebBench 仿真

Guru**** 2529660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683251/lm3414-webbench-simulation

器件型号:LM3414

您好!

我正在尝试运行 LM3414的 WebBench 热仿真(Vin 最小值为4.91V,最大值为5.09V)。 我的 LED (Osram LUW H9GP0)具有3.45V 的正向电压和700mA 的电流。 当我尝试在 WebBench 中创建定制 LED 时、我收到一个错误、即由于占空比高于限制、无法使用 LM3414创建设计。  

WebBench 计算的占空比为102%。 不是直流 Vled/Vin? 因此、3.45V/4.91V 大约是70%的直流电压。 WebBench 如何计算占空比?

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    在确定占空比时、Webench 可能会接受最坏情况下的二极管和开关损耗。 您还需要将200mV 基准添加到输出电压中。 因此、在最坏的情况下、占空比可能会高得多。 但是、这是否是一个问题取决于应用。 此器件能够以100%占空比运行。 因此、它仍然可以工作、但如果它达到100%占空比、LED 电流可能会降低一些、具体取决于开关 RDS (on)和电感器 ESR。 在这种情况下、电流压降似乎很小。 这可能还不错、但如果您的应用需要其他东西、请告诉我、我可能会给出建议。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clint 的快速回复。

    我还有几个关于该部件的问题。 我在这里的主要关注点是功率耗散和热量。

    1.您能解释一下为什么需要在输出电压中添加200mV 基准电压吗? 那么、输出电压将是3.65V 而不是3.45V?
    2.如何使用二极管和开关中最坏情况下的损耗计算直流电?
    3. webench 仿真是否考虑了开关的最坏情况 RDSON? 开关的 RDSON 最坏情况是什么?
    在数据表中、我发现一个令人困惑的图表是 VIN 与效率。 随着 VIN 的增加、效率会下降。 我认为情况正好相反、因为 Vin 越高、占空比越低、电流通过该电阻的时间就越短。
    5.我使用来自不同 e2e 柱的公式计算了以下效率。 76%的效率看起来是否正确?

    来自<e2e.ti.com/.../2382885>

    1 - Pswf = 0.5 * 5 * 0.7 * 500e3 * 10e-9 = 0.0088

    2 - Pswr = 0.5 * 5 * 0.7 * 500e3 * 10e-9 = 0.0088

    3 - PCOND =(0.7)^2 * 1.8 * 0.75 = 0.6615

    4 -二极管= 0.42 * 0.7 *.25 = 0.0735

    5 - Pdrive = 2.05e-9 * 5 * 500e3 = 0.0051



    输出电容=.0088*2 + 0.6615 + 0.0735 + 0.0051 = 0.7577

    认罪= 3.45 * 0.7 = 2.415

    Ptotal = 2.415 + 0.7577 = 3.1727

    效率= 2.415 / 3.1727 = 0.7612
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是指向该 e2e 文章的链接-->e2e.ti.com/.../2382885
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    要回答您的问题:

    很抱歉、这是我的错误。 它使用具有开关电流感应功能的低侧开关、因此您不需要添加200mV 电压。

    2. DC = Vled/(Vin*Efficiency)是最简单的,只需假设0.85 (它应该介于85%到90%之间)。 它可以让您有足够的时间接近所有实际用途。

    3.我相信他们使用的是数据表中指定的值,这只是数据表中的最大值。 因此、它们使用的最大值是1.8欧姆。

    这对于降压稳压器很常见。 通常、二极管的损耗比开关的损耗要大一些、可能它们在您的情况下很接近。 但交流损耗与 Vin^2成正比、因此随着输入的增加、它们会成为一个更重要的因素。

    5、计算结果正常。 但实际情况是1.8欧姆规格为最大值。 在大多数运行条件下、它可能小于大约一半。 我希望您的实际效率将比计算值高大约10%。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,谢谢克林顿!