Other Parts Discussed in Thread: LM3414
您好!
我正在尝试运行 LM3414的 WebBench 热仿真(Vin 最小值为4.91V,最大值为5.09V)。 我的 LED (Osram LUW H9GP0)具有3.45V 的正向电压和700mA 的电流。 当我尝试在 WebBench 中创建定制 LED 时、我收到一个错误、即由于占空比高于限制、无法使用 LM3414创建设计。
WebBench 计算的占空比为102%。 不是直流 Vled/Vin? 因此、3.45V/4.91V 大约是70%的直流电压。 WebBench 如何计算占空比?
Amy