主题中讨论的其他器件: TPS61021A、 TIDA-01387、 TPS610981、 TPS61230、 TPS61236P、 TPS61230A
你好
我使用 TPS61030为简单的智能计量器件供电、将3.6V 电压升压
锂亚硫酰氯螺旋电池恒定为3.7V、为 SIM800C 供电
通信模块。
为了进行试点测试、我在同一天部署了10个智能仪表、并加速运行
传输模式(查看电池的使用时间)。 在16日的时候,所有的智能
仪表停止同时传输。 当我检查试验批次(3个样本)时
我发现电池不仅完全放电(如预期的那样)、甚至是完全放电
tps61030芯片内部短路。
我无法弄清为什么会发生这种情况。 我尝试按照布局进行操作
指南、但已在输出端放置一个已熔合的钽电容器(而不是1000pF)
100pF)。
附上了下面的一节原理图。 希望 TI 能给我们提供一些信息