This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:PWPR 芯片内部短路问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61021A, TIDA-01387, TPS610981, TPS61230, TPS61236P, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678739/tps61030-pwpr-chips-internally-short-circuiting-issue

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61021ATIDA-01387TPS610981TPS61230TPS61236PTPS61230A

你好

我使用 TPS61030为简单的智能计量器件供电、将3.6V 电压升压

锂亚硫酰氯螺旋电池恒定为3.7V、为 SIM800C 供电

通信模块。

为了进行试点测试、我在同一天部署了10个智能仪表、并加速运行

传输模式(查看电池的使用时间)。 在16日的时候,所有的智能

仪表停止同时传输。 当我检查试验批次(3个样本)时

我发现电池不仅完全放电(如预期的那样)、甚至是完全放电

tps61030芯片内部短路。

我无法弄清为什么会发生这种情况。 我尝试按照布局进行操作

指南、但已在输出端放置一个已熔合的钽电容器(而不是1000pF)

100pF)。

附上了下面的一节原理图。 希望 TI 能给我们提供一些信息

可能已经发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61030的 SW 引脚是否对地短路? 如果是、则器件应被不良布局损坏。 您能否分享您的布局图像?

    对于您的应用、我建议使用 TPS61021a、它易于使用且解决方案尺寸更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好贾斯珀

    很遗憾、我无法访问的实际软件副本

    布局文件、但我确实有高分辨率扫描硬拷贝。

    我希望您能够清楚地看到这些迹线。

    左上角的2个示踪剂是 SW 引脚、我认为它们没有接地。  

    您无法看到 VBAT、VOUT 和 GND 的多边形图层、但它们是如此

    存在。

    此外、关于 TPS61021a、我需要提供4V 输出并提供2A 脉冲电流

    要求。 是否合适?

    您还能建议一个双电源解决方案、以便我能够为提供恒定的3.3V 电压

    微控制器、并通过3.6V LiSOCl2同时向仿真模块提供4V 电压

    电池供电?

    Rgds

    Karan  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以便为您提供更好的视角。 并排进行实际和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 TPS61021A、它不能继续支持4V 2A。 但在您的应用中、2A 应该是脉冲电流、这可以通过铝电容器提供支持。 如本参考设计中所示:www.ti.com/.../TIDA-01387"

    2. TPS61030布局不良、导致 IC 损坏。 请按照数据表和本应用手册中的建议修改布局"www.ti.com/.../slva773.pdf"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好贾斯珀

    感谢您提供信息。 第二个链接非常有用。

    但是、对于 w.r.t TIDA-01387、您几个月前就为我提供了一个解决方案

    个示例。 我看到此解决方案有2个问题:

    设计中的超级电容器在建议的外形尺寸和中不可用

    要获得一个具有多个并联电容器的定制解决方案不仅成本高昂、而且成本也很高  

    空间大。

    2.如果我选择  随附1550超级电容器的 LiSOCl2电池型号、

    总体而言、这也是一个更昂贵的选项。 除此之外、我还想问您是否要使用超级电容器

    在功率方面效率会降低、因为电容器将具有高自放电率?

    我还可以请求您为我提供一个双电源解决方案的指南、我可以同时提供该解决方案

    以3.3V 电压为微控制器供电、然后使用微控制器打开/关闭电源稳压器

    为我的 GSM 模块提供4V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基准的主要目的是展示 TPS61021A 的功能。 您无需关注所有电路。 您可以选择 lisocl2电池和 HLC 或其他解决方案来替换超级电容器。
    关于双电源解决方案、不确定 TPS610981等器件是否正常。 当电池电压高于3.3V 时、绕过电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好贾斯珀

    介于 tps61021A、tps61230之间。 tps61236、您会这样做的

    推荐用于此应用>

    Rgds

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法选择 TPS61236P、因为该器件要求 VOUT 至少比 VOUT 高0.6V
    TPS61230的输入电压是可以接受的。 或 TPS61230A 更好、只考虑输入电压范围。
    TPS61021具有宽输入电压范围、但其电流能力更小。
    我建议使用 TPS61230。