请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 各位专家:
我们的客户正在使用 TPS23861进行设计、并遇到以下测试问题、您能否帮助检查根本原因是什么? 非常感谢!
随附客户的原理图:e2e.ti.com/.../6644.SCHEMATIC1-_5F00_-10-PSE.pdf
PoE 802.af 规范测试无法通过 det_rsource 测试、错误日志如下所示:
客户使用 sifos 来捕获波形(R=12kohm)、它不是正常检测波形:
客户还使用示波器检查了波形、它将看到一些与正常检测脉冲有关的离合器:
2.无法检测到 det_v 和 det_rsource: