This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:有关 TPS23861测试问题的问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668446/tps23861-questions-for-tps23861-test-issues

器件型号:TPS23861

各位专家:

我们的客户正在使用 TPS23861进行设计、并遇到以下测试问题、您能否帮助检查根本原因是什么? 非常感谢!

随附客户的原理图:e2e.ti.com/.../6644.SCHEMATIC1-_5F00_-10-PSE.pdf

PoE 802.af 规范测试无法通过 det_rsource 测试、错误日志如下所示:

客户使用 sifos 来捕获波形(R=12kohm)、它不是正常检测波形:

客户还使用示波器检查了波形、它将看到一些与正常检测脉冲有关的离合器:

2.无法检测到 det_v 和 det_rsource:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的 PCB 布局也如下所示:

    e2e.ti.com/.../HBG8020P_2D00_GP_2D00_HWTY0_2D00_009T_2D00_A_2D00_20180116_2D00_FAE163.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我们将对此进行研究、并在稍后更新。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    此问题已脱机,解决后将关闭。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacky、

    得知我们已就该案例达成解决方案、这是一个好消息。 根本原因是 SIFO 测试套件设置异常、我们的 TPS23861工作正常、现在通过 SIFO。

    这是一个很好的机会,可以提醒所有未来的读者此主题,以确保他们在定期更新时始终使用 SIFO 提供的最新软件版本。

    当前版本(2018年3月16日)为 PSA 4.2.5。