This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088:无输出/低输出1.8V

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681679/webench-tools-lm5088-no-output-low-output-1-8v

器件型号:LM5088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在设计具有以下规格的降压转换器

输入电压最小值44V

输入最大值为52V

输出电压12V

开关频率为818KHz

以下是设计值  

RT = 6.2K

电感器4.7uH

Rsense 8m Ω

Cramp 220pF

RRAMP 158K

Cout 180uF

输入电容10uF

VCC 电容1uF

软启动电容1uF

Rfb1 = 1.62k

Rfb2 = 14.7K

Crestart 电容= 0.02uF

Rcomp = 100k

Ccomp = 560pF

CHF = 6.8pF

问题

当打开时、提供1.8V 的输出电压。 我不知道为什么会发生这种情况。 在 Webench 中使用了相同的设计。  

VCC 7.7V 下的测量电压

Rt 1.93V 时的电压

启用2.2V

输出波形

 MOSFET 栅极上的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Govindara、您好!

    您需要的输出电流是多少? 您能否分享您的原理图? 谢谢你。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David

    感谢您的评论。 输出电流设计为5A。 上面共享的示波器未加载。 我尝试在输出端连接470欧姆、但响应保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David

    可能有助于解决该问题的观察结果很少

    VCC 7.7V
    将 SS 电容更改为0.02uF
    根据 Excel 计算器 Rcomp 52k、Ccomp 1200pF、CHF 22pF 更改了补偿循环
    更改了引导电容0.02uF 和0.47uF、

    上述更改不起作用、响应仍然相同。

    LM 5088不生成栅极脉冲(基于上面的示波器只显示~6kHz、它应该大约为800kHz)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 Rcomp 更改为20k、将 Ccomp 更改为3.3nF、将 CHF 更改为100pF。

    如果这不起作用、请您能否对 vSwitch 和电感器纹波电流进行示波捕获?

    此外、获取以下器件型号也可能是一个好主意。

    1.印第人?
    同步 Rect 二极管?


    此外、检查设计布局也可能是一个好主意?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。 我将很快分享这一范围。

    1)电感器器件型号 DigiKey:SRP1245A-4R7MCT-ND

    2)二极管器件型号 DigiKey:V40PW10C-M3/IGICT-ND

    我在板上有三个降压转换器、例如48至5V、48至12V、48至24V。 所有降压转换器显示相同的响应。 今天的一些调试结果如下所示

    1) 1)在输入端添加了大容量电容器-无改进

    2) 2)将 Cboot 更改为0.01uF - Ouptut 增加至6V (48V 输入)和8V (24V 输入)

    3) 3)将 cramp 更改为50K、100k、190K -无改进

    4) VCC 电容增加/减小2.2uF/0.1uF -无改进

    5) 5)将电感更改为6uH -无改进

    6) 6)更改了补偿网络 Rcomp 50K、Ccomp 1200pF、CHF 22pF -有助于将输出稍微提高到8V。 注意到790KHz 时的 MOSFET 栅极开关。

    请查看以下布局、其中包括48V 至24V 转换和48V 至12V 转换。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm5088-Flour-Plan.pdfThanks您的回复 GOVINDARAJ、

    我在查找布局上的组件时遇到问题。  您能否参阅随附的并确认您遵守了中的布局指南?   请靠近 Cin 电容器和功率 FET/二极管支付。  另请参阅有关电流感应的其他评论。

    如果电路板布局不符合所述、则可能是问题的原因、排除了稳定性、安装错误等

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    感谢您的支持。

    我已按照建议更改补偿环路。 Rcomp 20.5K、Ccomp 3.3nF、CHF 120pF、响应保持不变。 输出电压4.6V

    我已经验证了组件布局。 以下是我的观察结果

    1) Cin 电容刚好低于 MOSFET 和二极管(底层)

    2) 2)栅极信号伴有电路板覆铜。

    3) 3) CS 信号再次伴随接地平面。

    我不确定天气会影响功能本身。  如果我错了、请纠正我的问题。 由于我尝试焊接多个降压转换器、因此安装错误的可能性很小。

    我还注意到、每当我连接100欧姆负载时、输出都会关闭。  

    请在下面找到范围数据

    输入电压为48V 时的输出电压。 500us 时基

    源极5us 时基处的示波器

    MOSFET 栅极5us 时基处的示波器

    请建议继续操作的方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David

    我已经尝试过调试。 移除 VCC 电容器会有所帮助。 现在、所有降压转换都在空载时进行。 每当我尝试连接100欧姆负载(将负载从20欧姆变为1K 欧姆)时、即使在1K 压降(2V)时也是如此。 在所有降压转换器中、输出下降到大约2V 至4V 的几伏。

    我不确定为什么会发生这种情况?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    48V 至12V 转换器的示例日期、但其输出电压为14.4V。 (所有其他转换器都显示类似数据)

    输出电压范围

    MOSFET 源极上的示波器

    栅极上的示波器

    问题仍然相同。 它不承担负载。 请说明此问题的可能原因。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形对我来说并不正确。

    更仔细地查看布局、假设引脚1在 bttom 层视图的右上角)、我认为这是导致您出现问题的原因、原因如下。

    1.您能否在布局上确认您有一个从 CS 路由到 Rsense +和从 CSG 路由到 Rsense -的差分对? Csg 不应在 IC 上接地、而应在 Rsense -(负极)处接地。
    2.不应移除 CVCC (C38)! 需要确保 VCC 靠近其各自的引脚。 我看到您有一个到 VCC 的过孔?
    需要将 Cboot (C37)连接到 VSW 和 Boot 引脚。 未在布局中完成。
    4.从器件到 FET 栅极和源极的栅极(栅极驱动)和 VSW 需要以差分方式进行路由。
    5. VSW 位于电路板另一侧的器件顶部,这将使器件易受噪声的影响
    6. FB 电阻器和到引脚8的 FB 走线走线远。

    很抱歉、建议的布局与中实现的布局之间存在很大差异。

    这需要改变。

    希望这对您有所帮助?

    David。