This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714 HS 引脚最大额定值

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669584/ucc27714-ucc27714-hs-pin-max-rating

器件型号:UCC27714

大家好、

客户想知道 HS 引脚的最大额定值。

 

它们可以在 HS 引脚上测量-11V ~-12V 左右的电压。 但是、当它们使用差分探头检查 HB-HS 电压时、电压处于绝对最大额定值(-0.3V 至20V)范围内、如下所示。

 

您能否确认此情况是否会对器件造成损坏?

 

但斯克
Anthony Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    UCC27714允许 HS 上相对于 COM 的持续工作电压高达-8V。 有关 HS 引脚上的瞬态负电压、请参阅数据表中的图53。 我在这里重复了一下、以方便使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我想确保我已经回答了您的问题。 是否可以单击指示问题已解决的绿色按钮、或根据需要进行跟进?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payne:

    感谢您的反馈。 客户要求如下两个用途。

    1. 20V (负极条件)和 100ns (时间)下的寿命是多少?  

    VSS-COM 的 SOA。

    谢谢

    Anthony Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在 HS 引脚的 NTSOA 曲线条件下、我们没有寿命数据。 给出了25°C 下典型器件的曲线 测试仅在工作台上的几个部件上进行。

    VSS-COM 的限值在数据表的绝对最大额定值表中指定。

    此致、