Other Parts Discussed in Thread: UCC27714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 大家好、
客户想知道 HS 引脚的最大额定值。
它们可以在 HS 引脚上测量-11V ~-12V 左右的电压。 但是、当它们使用差分探头检查 HB-HS 电压时、电压处于绝对最大额定值(-0.3V 至20V)范围内、如下所示。
您能否确认此情况是否会对器件造成损坏?
但斯克
Anthony Kim