This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:LED 驱动器- TPS61161 IC 存在异常现象

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161, USB2ANY, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678192/tps61161-led-driver---the-tps61161-ic-has-an-unusual-phenomenon

器件型号:TPS61161
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS61165

您好!

器件:TPS61161
2.症状:在 PWM 模式下将背光亮度设置为50%后、在跌落测试期间、不会通过将 B/L 亮度更改为 MAX 模式来控制亮度。
端子设置:PWM - 10kHz (20kHz/40KHz 的 PWM 相同)

4.测试
4.1原理图

情况1)
1.1通电
1.1.1“S1”开关打开,“S3”开关关闭。
- LCD_BK_DRV Net =以 PWM-10kHz 运行。
- TEST_MODE 网络=高电平
1.1.2在 TEST_MODE 网络 输入上反复出现高电平= 100uS /低电平= 260us。
1.2确认:通常会在 U20输出之前移除 PWM。 即使 PWM 按照跌落测试进行控制、亮度也会保持在最大值。

情况2)
1.1通电
1.1.1“S1”开关打开,“S3”开关关闭。
- LCD_BK_DRV Net =以 PWM-10kHz 运行。
- TEST_MODE 网络=高电平
1.1.2 TEST_MODE H = 100US/L = 260us 在网上它重复提供输入。
向亮度发出信号、直至其变为最大值。
  
1.1.3执行 PCB 工具并设置为 EASYS 模式。
1.1.4当亮度更改为最大且 PWM 不受控制时、S1"开关关闭、"S3"开关关闭。
1.1.5 "S1"闭合、S3开路
1.1.6从 PC 写入时亮度发生变化。

当使用10kHz 的 PWM 频率时、ES (EasyScale)模式似乎不应继续。 因此、在 PWM 模式期间似乎进入了 ES 模式。

请帮助我们确定这些症状的原因。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果1.1.2中显示的波形显示得不好、在测试模式网络中给出一个高电平= 100us /低电平= 260us [ES 模式时间]、并且 TPS61161 CRTL 的输入端有一个与门(U20)
    当高电平= 4uS /低电平时、实际输入波形为260us 至400us。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、
    感谢您与我们联系、我们已为您分配了主题;有人会很快回复您。
    Rodney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

        我对这两种情况有一些困惑的问题:

         对于情况1、"LCD_BK_DRV Net"的占空比不是50%。   U20的输出信号 约为1.5kHz、超过了 TPS61161的 PWM 调光频率范围、因此它不受 PWM 控制。

       对于案例2、您提到了"执行 PCB 工具并设置为 EASHSCAN 模式"、我很困惑您将 USB2ANY 连接到 PCB、U20输出引脚或测试模式 NET 的哪一点?

       当您测试此器件时、逻辑似乎不是很清楚、您能否与我们分享您的背光应用和规格? 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我不理解测试结果、但我遇到了症状。

        对于情况1、"LCD_BK_DRV Net"的占空比不是50%。   U20的输出信号 约为1.5kHz、超过 了 TPS61161的 PWM 调光频率范围、因此它不受 PWM 控制。

    -> 是、我再次检查了文件、但所附文件的波形频率为10kHz /占空比约为4%、无论占空比如何、都会出现症状。

    由于 U20输出是测试输出、因此它可能与 PWM 频率稍有不同。 但是、由于它不是 IC 关断条件或 ES 模式条件、因此它似乎由 PWM 模式控制。
    如果它不是 PWM 条件、我们将要求您检查它是否自动切换到 ES 模式。
    现有 TPS61165中没有此类症状、仅 TPS61161中出现此类症状。

       对于案例2、您提到了"执行 PCB 工具并设置为 EASHSCAN 模式"、我很困惑您将 USB2ANY 连接 到 PCB、U20输出引脚或测试模式 NET 的哪一点?

    -> 是的、支持 TI 的工具仅处于 ES 模式、因此测试条件可能不同。  

    当您测试此器件时、逻辑似乎不是很清楚、您能否与我们分享您的背光应用和规格? 谢谢。

    -> PWM 工具是在终端中实现的工具。 如果您已经拥有我请求的 PC 的 PWM、我们 会要求您提供它。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS61161 EVM 板中、亮度被更改为最大、并且 PWM 模式不再受控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

        在第一阶段、您向和门引脚1提供 PWM 信号、TPS61161已进入 PWM 调光模式、它将保持此模式。

        在第二阶段、您向和门 PIN2提供脉冲信号、器件不会更改为 ES 模式、因为它只能在器件关断后更改调光模式。 遗憾的是、与门引脚4的输出信号不是常规 PWM 信号、我不确定 TPS61161是否能够识别这种非常规信号。

      您提到过,您已经将 EVM 上的亮度更改为最大值,而不是向与门 PIN2? 如果正确、这是有道理的、因为现在和门引脚4的输出不是常规 PWM 信号、因此器件无法接受该信号、因此亮度不会随着与门引脚1发生变化。

    此致

    肖恩