主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 TPS61165
您好!
器件:TPS61161
2.症状:在 PWM 模式下将背光亮度设置为50%后、在跌落测试期间、不会通过将 B/L 亮度更改为 MAX 模式来控制亮度。
端子设置:PWM - 10kHz (20kHz/40KHz 的 PWM 相同)
4.测试
4.1原理图
当使用10kHz 的 PWM 频率时、ES (EasyScale)模式似乎不应继续。 因此、在 PWM 模式期间似乎进入了 ES 模式。
请帮助我们确定这些症状的原因。
谢谢、
终端