This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TSPS23756 CTL 引脚理解

Guru**** 2864460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718420/tps23756-tsps23756-ctl-pin-understanding

器件型号:TPS23756

嗨、大家好

至于 CTL 引脚功能,数据表:CTL 是脉宽调制器(PWM)的电压控制环路输入。 将 VCTL 拉至低于 VZDC 会导致 GATE 停止开关。 将 VCTL 增加到高于 VZDC (0占空比电压)会提高开关 MOSFET 编程的峰值电流。 在大约 VZDC +(2×VCSMAX)时请求最大(峰值)电流。  从 CTL 到 PWM 比较器的交流增益为0.5。 从 CTL 到 ARTN 的 kΩ 分频器约为100 μ s。

因此、在我看来、CTL 引脚用于控制 PWM 脉冲。 它与电流限制有关。 但我很困惑该引脚的工作原理是什么? Vzdc 的含义是什么? 或者为什么是 Vzdc? 当 Vzdc 高于 Vctl 或低于 Vctl 时、条件是什么? 请解释 CTL 的工作原理。

感谢您的任何反馈。

谢谢  

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我正在研究您的问题、并将在本周晚些时候向您提供详细的回答。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我目前正在深入探讨您的问题、并希望确保我正确理解您的帖子。 我准备回答以下问题:

    1. CTL (控制环路输入)引脚如何工作?
    2.什么是 Vzdc (零占空比阈值)?为什么它很重要?
    3.当 Vctl > Vzdc 时会发生什么情况? 当 Vctl < Vzdc 时会发生什么情况?  
    4. CTL 和 Vzdc 与峰值电流限制有何关系?

    如果您的帖子中有一部分您也想回答、请告诉我。

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    2。 Vzdc (零占空比阈值)是 TPS2's PWM 控制器用来将 CTL 信号与之进行比较的1.5V 带隙基准。 PWM 控制器使用这个恒定带隙来大概了解输出电压是否在稳压范围内。

    1、3、4。 当 Vout 高于预期输出电压时、反馈环路中的光耦合器将导通更多、从而导致 Vctl 降低。 如果 Vctl 降至 Vzdc 以下、则初级侧 FET 关闭、从而结束占空比、因为次级侧不需要额外的电压即可保持在调节范围内。

    当输出电压低于预期输出电压时、光耦合器的导通电流较低。 因此、Vctl 保持高于 Vzdc、因此 PWM 控制器保持初级侧 FET 导通、从而延长占空比。 占空比越长、初级侧峰值电流就越高、因为变压器初级侧的电感器变得越短、直流电流的施加时间越长。 峰值电流可以根据变压器的电感值或电感值分别减小或增大。

    谢谢、
    Thomas Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas。 很好的解释。