尊敬的每个人:
需要为 UV LED 进行设计、并决定使用 TPS54200系列制作电路板。
我需要修复组件的值、但我觉得计算起来有点困难。
你们会推荐 我的号码吗?
这是我的应用;
紫外 LED:3.6V/400mA 1ea
2.输入电压:6V 或12V
3. PWM (调光):未使用。
4. ETC:仅开/关控制。
提前非常感谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
肯尼思、您好!
输入电压范围6V:4.5 ~ 8v,12V:9V~15V
2. LED 电流和电压纹波,请勿使用此编号,但您可以参阅 LED 网页: http://ledjoy.co.kr/product/detail.html?product_no=447&cate_no=104
->您可以为正常情况提供典型参数。
此致、
波形。
肯尼思、您好!
是的、我当然阅读了它。
我的问题是、它只显示我可以选择1Kohm 以下的任何数字、但不完全是。
为什么选择910而不是其他参数?
此外、我可以在第二个示例中看到它的另一个例子、它更适合我的情况、只是开/关模式。
在这种情况下、作为 PWM 模式、它首次选择4kHz 作为 FPole、475ohm 代替910、但它还建议200 ohm 以实现更快的响应、10kHz。
因此、我认为这将是一个与之相关的公式、因为降低电阻会提高频率。
此致、
波形。