This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:LED

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677194/tps54200-led

器件型号:TPS54200

尊敬的每个人:

需要为 UV LED 进行设计、并决定使用 TPS54200系列制作电路板。

我需要修复组件的值、但我觉得计算起来有点困难。

你们会推荐 我的号码吗?

这是我的应用;

紫外 LED:3.6V/400mA 1ea

2.输入电压:6V 或12V

3. PWM (调光):未使用。

4. ETC:仅开/关控制。

提前非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sim、

    您能否提供更多信息、如输入电压范围(6V 和12V 的最小值和最大值)、LED 电流纹波(最大值)和输入电压纹波(最大值)?

    您还可以参阅数据表中的8.2典型应用以了解详细的计算过程。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    输入电压范围6V:4.5 ~ 8v,12V:9V~15V

    2. LED 电流和电压纹波,请勿使用此编号,但您可以参阅 LED 网页: http://ledjoy.co.kr/product/detail.html?product_no=447&cate_no=104

     ->您可以为正常情况提供典型参数。

    此致、

    波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我制作了 Exel 工作表以获取这些参数。

    但是、我在将条件放入该文件中时遇到了问题。

    手册中没有提到射频(FB 引脚的电阻器)

    如何选择与极点频率相关的射频?

    在手册中 、它会选择低于1KHz 的任何数字。

    它没有任何公式。

    此致、

    波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wave、

    从8.2.1.2.4中可以看出、在模拟调光模式下、极点的建议频率为2kHz:

    因此、您可以使用2kHz 的 fPOLE 并选择 RF<1千欧姆、如910ohm、然后可以通过公式13计算 CF。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    是的、我当然阅读了它。

    我的问题是、它只显示我可以选择1Kohm 以下的任何数字、但不完全是。

    为什么选择910而不是其他参数?

    此外、我可以在第二个示例中看到它的另一个例子、它更适合我的情况、只是开/关模式。

    在这种情况下、作为 PWM 模式、它首次选择4kHz 作为 FPole、475ohm 代替910、但它还建议200 ohm 以实现更快的响应、10kHz。

    因此、我认为这将是一个与之相关的公式、因为降低电阻会提高频率。

    此致、

    波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wave、

    了解。 让我与设计团队核实一下。

    由于团队是在中国公众假期、我将于4月8日(UTC+08:00)回复您。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wave、

    设置建议角色以补偿内部电路的零点。

    从数据表8.2.1.2.4中可以看到、"模拟调光模式下的极点建议频率为2kHz、PWM 调光模式下的极点建议频率为4kHz "。

    如果您希望获得更快的环路响应、您还可以选择略高于建议的极点。 然后、您可以选择射频和 CF 来设置极点。

    此外、我们还 在 TPS54200产品文件夹中提供了瞬态模型、您可以参考该文件夹。

    希望这能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wave、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth