请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1您好、亲爱的所有人:
1) 1)我 正在使用 BQ76920的配套器件介绍 BQ78350-R1 。
如下所示:
a) BQ76920 具有完整的板载 BMS (包括平衡3节并联电池、FET 控制、保护等)测量 CC。
b) BQ78350-R1 具有使用从 BQ7692寄存器读取值的算法。
但我看到数据表和网站之间存在信息冲突。

请告诉我- 对于 3节并联电池、BQ78350-R1是否支持高达320Ahr 的配置?
我的任务是寻找过时的 BMC 微控制器的替代产品- 120 Ahr、3节并行锂离子电池。
谢谢!
此致
Danil