This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678886/bq78350-r1

主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1

您好、亲爱的所有人:
1) 1)我 正在使用 BQ76920的配套器件介绍 BQ78350-R1
  如下所示:
  a) BQ76920 具有完整的板载 BMS (包括平衡3节并联电池、FET 控制、保护等)测量 CC。
  b) BQ78350-R1 具有使用从 BQ7692寄存器读取值的算法。

但我看到数据表和网站之间存在信息冲突。




请告诉我- 对于 3节并联电池、BQ78350-R1是否支持高达320Ahr 的配置?

我的任务是寻找过时的 BMC 微控制器的替代产品- 120 Ahr、3节并行锂离子电池。

谢谢!

此致

Danil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danil、

    当您使用 IPScale 函数时、该器件可支持320Ahr、该函数会将设计容量等各种值的单位更改为10mAh 而不是1mAh。 请注意,使用此功能时,应使用我们网站上提供的更新固件(请参阅 www.ti.com/.../BQ78350-R2-DEVICE-FW ),可以下载并刷写到 bq78350-R1器件上。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!