Other Parts Discussed in Thread: LP55281, LP5569
主题中讨论的其他器件:LP55281、 LP5569
我还希望能够使用外部信号驱动其中一个 LED。 我想我可以只使用高侧开关和 Vout 引脚到我希望驱动的 LED 阳极之间的串联 R。 从数据表中可以看出、输出可能会过驱动至电源电压+.3V、尽管 Vout 可能比该值高?
输出显示为 VOUT 和 LED 驱动引脚之间的 DAC 控制电流源。
附加的显示创意的草图。 是否有人可以评论这是否正常?
谢谢。