This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:我还需要使用外部信号驱动其中一个 LED。 这是否有任何问题?

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55281, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718006/lp55231-i-need-to-drive-one-of-the-leds-with-an-external-signal-as-well-is-there-any-problem-with-this

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件:LP55281LP5569

我还希望能够使用外部信号驱动其中一个 LED。  我想我可以只使用高侧开关和 Vout 引脚到我希望驱动的 LED 阳极之间的串联 R。  从数据表中可以看出、输出可能会过驱动至电源电压+.3V、尽管 Vout 可能比该值高?

输出显示为 VOUT 和 LED 驱动引脚之间的 DAC 控制电流源。

附加的显示创意的草图。  是否有人可以评论这是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要在 D1的输出端使用肖特基二极管来保护其免受 Vout 影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我认为该电路无法正常工作。 驱动器输出由内部 FET 控制。 它将根据命令连接到电源。 如果您添加类似工程图的内容。 我认为内部 FET 无法正常工作。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、对于添加的二极管、只要驱动器能够驱动二极管+ LED 的正向压降、它就可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我不知道为什么您需要使用该电路。 那么您应该应用更高的输出电压、如6V。 在这种情况下、您应该考虑 FET 的适当电压、当 FET 导通时、6V 电压将直接添加到 LED、LED 电流不受 LED 驱动器控制。
    无论如何、我认为电路不稳定。 我不建议这么做。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要它、因为该特定 LED 需要能够通过与 LED 控制器分开的外部信号开启。  发生这种情况时、LED 控制器不会尝试打开 LED。  LED 电流会增加。  我认为输出端的 Vmax 额定值为 Vdd+.3V、Vload 可能为4-5V、但通过 LED VF 钳位的限流电阻器和 MOSFET 的 IR 压降应该受到保护。

    我们尝试将此电路的功能复制为使用低侧 LED 驱动器(LP55281)实现的功能、这更简单、但该驱动器为高侧需要进行调整。

    更直接的解决方案是使用281这样的低侧驱动器、但在更大的封装中、因为这种情况下电路板的设计规则不支持该微型 BGA 封装的布线。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我向您推荐 LP5569。 采用 QFN 封装的9通道低侧 LED 驱动器。 我认为它可能更适合您的设计。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这看起来是一个更好的选择。  感谢您指出这个问题。