主题中讨论的其他器件:LP55281、 LP5569
我还希望能够使用外部信号驱动其中一个 LED。 我想我可以只使用高侧开关和 Vout 引脚到我希望驱动的 LED 阳极之间的串联 R。 从数据表中可以看出、输出可能会过驱动至电源电压+.3V、尽管 Vout 可能比该值高?
输出显示为 VOUT 和 LED 驱动引脚之间的 DAC 控制电流源。
附加的显示创意的草图。 是否有人可以评论这是否正常?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我还希望能够使用外部信号驱动其中一个 LED。 我想我可以只使用高侧开关和 Vout 引脚到我希望驱动的 LED 阳极之间的串联 R。 从数据表中可以看出、输出可能会过驱动至电源电压+.3V、尽管 Vout 可能比该值高?
输出显示为 VOUT 和 LED 驱动引脚之间的 DAC 控制电流源。
附加的显示创意的草图。 是否有人可以评论这是否正常?
谢谢。
我需要它、因为该特定 LED 需要能够通过与 LED 控制器分开的外部信号开启。 发生这种情况时、LED 控制器不会尝试打开 LED。 LED 电流会增加。 我认为输出端的 Vmax 额定值为 Vdd+.3V、Vload 可能为4-5V、但通过 LED VF 钳位的限流电阻器和 MOSFET 的 IR 压降应该受到保护。
我们尝试将此电路的功能复制为使用低侧 LED 驱动器(LP55281)实现的功能、这更简单、但该驱动器为高侧需要进行调整。
更直接的解决方案是使用281这样的低侧驱动器、但在更大的封装中、因为这种情况下电路板的设计规则不支持该微型 BGA 封装的布线。
谢谢。