This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:将0.7V 转换为5V/2A

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM3481, LM3478, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670073/lm5122-convert-0-7v-to-5v-2a

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM3481LM3478TPS61088

您好!

我想知道、如果我在我们的转换器/控制器的 VCC 上应用了一个独立的电源以使其正常运行、是否有任何器件型号可以 使用此配置将低至0.7V 的输入电压转换为5V/2A?

我在 LM3481上尝试过。 其输入可能低于建议的范围、但输出电压受最大占空比限制。 那么、我将查看 LM5122。 如果我为 VCC 提供独立的5V 电压并使 VIN 保持开路、LM5122能否支持该电压?

此应用适用于使用超级电容器作为能量存储的 UPS 功能。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bothh LM3481和 LM5122无法支持0.7V 输入。 我们的一些升压转换器(TPS61xxx)可以支持该电压、但不支持负载功率。 一个建议是使用 LM3478作为升压、但您需要 TPS61xxx 来为 LM3478生成所需的 VCC 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计"www.ti.com/.../PMP9772" 与要求类似、但输出电流更小。 也许我们可以尝试并联两个 TPS61088来实现2A 输出。