请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件: LM3481、 LM3478、 TPS61088
您好!
我想知道、如果我在我们的转换器/控制器的 VCC 上应用了一个独立的电源以使其正常运行、是否有任何器件型号可以 使用此配置将低至0.7V 的输入电压转换为5V/2A?
我在 LM3481上尝试过。 其输入可能低于建议的范围、但输出电压受最大占空比限制。 那么、我将查看 LM5122。 如果我为 VCC 提供独立的5V 电压并使 VIN 保持开路、LM5122能否支持该电压?
此应用适用于使用超级电容器作为能量存储的 UPS 功能。
谢谢。