工具/软件:Code Composer Studio
大家好 ,我最近学习了 UCD3138HSFBEVM_029演示板。
我遇到了一些有关电流共享模式的问题。
首先,我在电流共享业务中做了两个委员会。 测试 结果表明、当输入电压为36V 且负载超过40A 时、稳态下的电流共享比几乎完美。 但是、当 Vin 较高且负载较低时、 电流共享比不如以前。 那么、我希望知道 什么原因以及哪些因素会影响 电流共享比?
其次、我读取有关 handle_curry_sharing (void)的代码、有 Current_share_ki 和 Current_share_Kp 参数、 这些参数是否会影响 差动操作情况下的电流共享比? 无论波峰在 更大的 Vin 范围或更大的负载范围内工作、是否可以确保电流共享比良好 ?如果可以实现、 我应该怎么做? 请给我一些建议,非常感谢!
第三、 我阅读了以下代码:
void enable_curry_sharing (void)
{
#ifdef CURRENT_Sharing
FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_dither_EN = 1;
//3用于直通
对于 DPWM 电流源控制、在100%占空比下、将250uA 负载传输至10kOhm。
杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.test_mode = 1;
///300 kHz
杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.DPWM_PERIOD = 108;
//杂波模拟 Regs.CSCTRL.bit.DPWM_Duty = 54;
#endif
}
杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.DPWM_PERIOD = 108;
此 DPWM_PERIOD 值与 Dpwm0Regs.DPWMPRD.All =周期值之间有何关系?
期待您的回复、谢谢。