This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138:电流共享功能

Guru**** 2483155 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697573/ccs-ucd3138-ucd3138-current-share-function

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  ,我最近学习了 UCD3138HSFBEVM_029演示板。

我遇到了一些有关电流共享模式的问题。

首先,我在电流共享业务中做了两个委员会。 测试 结果表明、当输入电压为36V 且负载超过40A 时、稳态下的电流共享比几乎完美。 但是、当 Vin 较高且负载较低时、 电流共享比不如以前。 那么、我希望知道 什么原因以及哪些因素会影响 电流共享比?

其次、我读取有关 handle_curry_sharing (void)的代码、有 Current_share_ki 和 Current_share_Kp 参数、  这些参数是否会影响 差动操作情况下的电流共享比? 无论波峰在 更大的 Vin 范围或更大的负载范围内工作、是否可以确保电流共享比良好 ?如果可以实现、 我应该怎么做? 请给我一些建议,非常感谢!

第三、 我阅读了以下代码:

void enable_curry_sharing (void)

#ifdef CURRENT_Sharing
FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_dither_EN = 1;
//3用于直通
对于 DPWM 电流源控制、在100%占空比下、将250uA 负载传输至10kOhm。
杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.test_mode = 1;
///300 kHz
杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.DPWM_PERIOD = 108;
//杂波模拟 Regs.CSCTRL.bit.DPWM_Duty = 54;
#endif

杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.DPWM_PERIOD = 108;  

此 DPWM_PERIOD 值与 Dpwm0Regs.DPWMPRD.All =周期值之间有何关系?  

期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    轻负载时、电流信号较小、信噪比较差、测量的信号可能不如重负载时的精确、这可能会影响电流共享精度。 输入电压不会影响电流共享精度。

    电流共享功能由 PI 控制器控制、 CURRENT_SHARY_KI 和 CURRENT_SHARY_KP 是控制参数、您可以像调节电源控制环路一样对其进行调节

     AnalogRegs.CSCTRL.bit.DPWM_PERIOD 和 Dpwm0Regs.DPWMPRD.all 之间没有关系

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、 我对电流共享模式有了进一步的了解。

    现在、我还有其他关于"杂 散 AnalogRegs.CSCTRL"的问题、在阅读数据表中的描述后、我无法深入了解电流共享模式的"DPWM_PERIOD"值和"DPWM_PERIOD"函数。 为什么电流共享电路需要 DPWM 信号?  如何设置这些参数?

    我真的想详细了解这些细节, 并期待您的帮助!

    期待 您的回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 通过 PCB 覆铜线迹检测到输出电流、则需要进行温度补偿和校准。 在这种情况 下、ADC 测量输出电流信号、然后使用固件进行温度补偿和校准、之后使用 PWM 信号通过 MiscanalogRegs.CSCTRL 寄存器将数字信号转换回模拟信号。 如果您使用电流分流器、则不需要这些电流分流器。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的帮助解答!

    还有一些其他问题需要您的帮助。

    首先、我学习了 UCD3138HSFBEVM_029 演示板、然后找到您刚才所说的 PCB 覆铜线迹检测到的输出电流。 尽管如此、我 注意到 R26是开放的、我在 其中放置了一个电流分流器、但实验 现象  与理论不符。  我是否 应该首先切断 PCB 覆铜线迹 、以确保  IS 和-VO 之间没有电气连接?

    其次、我可以在 UCD3138HSFBEVM_029 演示板上测试"模拟平均电流总线或主模式"吗? 我是否应该更换  电路上的某些组件?

    第三、在"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"中、有一些 有关同步启动的说明:"要在软启动时间内共享负载电流、建议按照第12.2.2节所述使用同步启动技术。 通过这种技术、负载电流仍可在一定程度上共享、因为即使在轻微过载条件下有一个转换器、CPCC 也允许在不关闭的情况下完成软启动。 请联系 TI 以了解如何设置同步启动"。    您能为我提供一些有关"同步启动"的研究材料吗?

    最后、我 无法清楚地了解 下图中"PWM0"的功能、无论是在 同步启动模式下使用 还是具有其他效果?  

    期待您的回复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、您需要切断 PCB 布线、还需要修改代码。

    2、没有硬件更改、但需要修改代码

    3、同步启动意味着同时启动2个转换器。 您可以使用 GPIO 进行某种"握手"、以便它们可以同时启动。   您自己执行此功能并不困难。  我们对此没有更多的文档。

    4、 PWM0可 用于补偿感测到的电流信号。 该 EVM 中未使用它。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      非常感谢 您的帮助和 耐心 的建议!  

    谢谢!