This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:仿真产生23.75V 输出电压,但指定了24V??

Guru**** 2582125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697398/webench-tools-lm3478-simulation-generates-23-75v-vout-but-24v-was-specified

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

WebBench 为我创建了以下设计。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

我有点困惑:运行 SIM Vout 时、电压不像规格中的那样为24V、但更像23.75v -我甚至还没有构建它!! (其他设计过去已经进行过仿真、但运行正常。)

这里发生什么事了? 该怎么做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链路断开、因此我无法看到您的 webench 电路到底是什么。 基本上、FB 引脚上的 Vout 感应电阻分压器通常选择两个标准值电阻器、这两个电阻器可能无法达到精确的 Vout 设置。 您始终可以使用其他串联或并联的电阻器来微调真实电路中的 Vout 设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是一个新链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi

    反馈电阻器值具有非常非标准的值、因此如果工具正常工作、结果"应该"更像是24V?

    如果您可以看一看、那会很棒、因为在该设计中选择其他组件时可能会出现问题、我应该尝试使用稍微不同的输入重新开始? 除非这是 WebBench 的正常行为? 订购组件和 PCB 布局需要大量工作、因此、如果不确信一切都正确、就不想开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里重试的链接是:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi


    (问题是在 WebBench 中、共享公共链接的时间不在我的时区、也不清楚哪些是最近的、哪些是旧的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我已经查看了数据表、看起来需要的是18.4k 电阻器、而不是 WebBench 设计建议的18.2k 电阻器。

    这将提供23.98伏的电压。

    这可能是因为我选择 DigiKey 作为我的首选供应商、18.4k 似乎缺货! (尽管未选中"仅选择库存中的组件"选项。)

    对系统的信心正在恢复... ;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个好奇心。 电阻器为0402。 如果我在高级选项中选择"最小封装尺寸0603"、则会使电阻器(和所有其他小部件) 0805。 不是0603。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupert、

    我们无法打开共享设计。 但是、我尝试为 Vout=24V 创建随机设计。  

    由于所选的电阻分压器为标准分压器、因此会产生23.742V 的输出电压。 您可以在 Opval 表的"Vout Actual"字段中对此进行验证。

    关于您对"最小封装类型"的查询:WEBENCH 中的此筛选器不允许占用空间小于指定的占用空间。 但是、它可以选择具有更高封装尺寸的组件。  

    请告诉我们这是否能解答您的疑问。

    谢谢、此致、

    Harish