工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
WebBench 为我创建了以下设计。
我有点困惑:运行 SIM Vout 时、电压不像规格中的那样为24V、但更像23.75v -我甚至还没有构建它!! (其他设计过去已经进行过仿真、但运行正常。)
这里发生什么事了? 该怎么做?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
WebBench 为我创建了以下设计。
我有点困惑:运行 SIM Vout 时、电压不像规格中的那样为24V、但更像23.75v -我甚至还没有构建它!! (其他设计过去已经进行过仿真、但运行正常。)
这里发生什么事了? 该怎么做?
谢谢。
大家好、这是一个新链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi
反馈电阻器值具有非常非标准的值、因此如果工具正常工作、结果"应该"更像是24V?
如果您可以看一看、那会很棒、因为在该设计中选择其他组件时可能会出现问题、我应该尝试使用稍微不同的输入重新开始? 除非这是 WebBench 的正常行为? 订购组件和 PCB 布局需要大量工作、因此、如果不确信一切都正确、就不想开始。
(问题是在 WebBench 中、共享公共链接的时间不在我的时区、也不清楚哪些是最近的、哪些是旧的。)