主题中讨论的其他器件: LM2941
如果 LM2941SX LDO 从输出侧反向供电、我将尝试确定其行为。
我的特殊情况是、其中有两个稳压器、一个设置为5V 输出、另一个设置为12V 输出。
在这些驱动的电路中、多个混合数字/模拟芯片中存在寄生 IC 二极管、这些二极管从数字5V 电源引脚指向模拟12V 电源引脚。
如果首先施加5V 侧的电源、而12V 侧的输入保持关断、则受电 IC 中的寄生二极管将从5V 侧正向偏置、并尝试将12V 电源引脚驱动至大约4.3V。
此时、当输入电压几乎为零时、将向 LDO 输出施加大约4.3V 的电压(在我所查看的电路中、5V 输入始终存在、只要12V LDO 输入可能未通电或实际上可能保持接地)。
如果输入悬空或通过低阻抗保持在接近接地的位置、是否有任何反向体二极管元件或其他特性允许大电流流入 LDO 的输出?
例如、输出和输入之间是否有寄生二极管?
是否存在电流流入输出端和接地引线的机制?