This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941C:反向供电 LM2941SX 行为

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941C, LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749374/lm2941c-back-powered-lm2941sx-behaviour

器件型号:LM2941C
主题中讨论的其他器件: LM2941

如果 LM2941SX LDO 从输出侧反向供电、我将尝试确定其行为。

我的特殊情况是、其中有两个稳压器、一个设置为5V 输出、另一个设置为12V 输出。
在这些驱动的电路中、多个混合数字/模拟芯片中存在寄生 IC 二极管、这些二极管从数字5V 电源引脚指向模拟12V 电源引脚。

如果首先施加5V 侧的电源、而12V 侧的输入保持关断、则受电 IC 中的寄生二极管将从5V 侧正向偏置、并尝试将12V 电源引脚驱动至大约4.3V。

此时、当输入电压几乎为零时、将向 LDO 输出施加大约4.3V 的电压(在我所查看的电路中、5V 输入始终存在、只要12V LDO 输入可能未通电或实际上可能保持接地)。

如果输入悬空或通过低阻抗保持在接近接地的位置、是否有任何反向体二极管元件或其他特性允许大电流流入 LDO 的输出?
例如、输出和输入之间是否有寄生二极管?
是否存在电流流入输出端和接地引线的机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    对美国假期的延误,我表示歉意。 这是一个较旧的设计、最初由 National Semiconductor 在 TI 收购该公司之前发布。 请给我们一些时间来了解这一点。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    很抱歉、我们仍在寻找有关此旧设计的信息以进行确认;但是、我希望您能从类似器件中得到以下答案:

    对于类似的线性稳压器、器件内没有特意的反向电流路径、任何寄生路径都不会有任何限流电路;因此、如果预计会产生较大的反向电流、我们建议使用二极管等外部电路。 由于您有充足的余量(Vin - Vout)、因此您可以在 LDO 输入电容器之前串联一个二极管。 反向电流将为输入电容器充电、从而使 Vin 轨上升到 LM2941C 的本地、直到 Vout 不再超过 Vin、从而使反向电流不会流动。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在我们生产电路板之前,这可能是一件明智的事情......

    LM2941C 被告知具有"镜像图像插入保护"、这意味着它们可以自行保护并阻止从输出到输入的反向电流。
    我已经看到许多将 LM2941用于12V 铅酸电池充电器的设计、其中这些设计用作充电结束电压限制器。
    它们通常保持与电池端子的永久连接、即使在输入电源被移除时也是如此。
    这些设计的输入侧有一些电路会将输入电源轨向下拖动到某个低值、因此最终大多数电池电压将在 LM2941上留下深刻的印象。
    但没有人指出这是一个问题。


    在我们的情况下、我们仅反向施加5V 电压、因此、与上述12V 充电器情况相比、应力应该更小。

    但是,仅仅因为人们这样使用它们并不意味着它是一个好主意…

    你的老模拟大师有什么需要添加的东西吗?

    谢谢、

    Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    很抱歉耽误你的时间。  我们能够确认从 OUT 到 IN 将有一条泄漏路径。  该路径不会限制电流、也不会专门针对反向电流、特性或测试而设计、因此超出了建议的工作条件。  

    "镜像图像插入保护"是通孔封装的一个较旧的短语、它指 TO-220封装能够承受向后插入的情况。  在这种情况下、OUT 将与 ADJ 翻转、IN 将与开/关翻转、而不是与 IN 翻转。

    非常尊重、

    Ryan