This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:使能信号和时序。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743450/tps61193-enable-signal-and-timing

器件型号:TPS61193

您好!

我想在我的设计中使用此器件、但在本例中、当电压为这里时、器件将被启用、这意味着我没有控制使能信号的能力。 我已在数据表中 μsec、在为器 件供电后、必须将使能信号设置为高电平0.5 μ s、我想知道如果我将信号直接连接到 Vin、Vin 最高为5V (电阻在10k 之间)、它是否可以正常工作。 是否有人遇到过此问题,如果有的话,什么是专业解决方案?

此致、
乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kefis、
    是的、您可以通过电阻器将 EN 引脚连接到 VIN 引脚、但需要确保 EN 引脚只能支持高达5.25V 的电压。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答。 我还想知道是否可以连接3个 LED 输出、以避免器件过载或过热。

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

       您可以向我展示您的原理图吗? 我对您的应用不是很清楚? 您的规格是什么? 如果您对您的应用有详细的描述、我可以为您提供帮助。 您还可以参阅我们的数据表应用器件、以选择正确的器件和布局指南。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我还没有准备好原理图。 我想驱动用于小型显示屏背光的 LED。 在本例中,我认为将 LED 输出连接在一起并不是一个坏主意,我想知道,这是否是一个正确的概念。 我的意思是、不是将1个输出设置为100mA、而是将2个输出设置为50mA、以便它们可以一起提供高达100mA 的电流。
    这就是想法。

    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    是的、您可以将电流阱连接在一起以提供更高的电流。 您能否提供草稿、我能确保我理解正确。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常希望您能及时响应。 在我看来、您完全了解我的意思、例如、如果我不想使用第三个输出、我可以将其接地、并且总共有2个有源输出、第三个输出被禁用并接地。
    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我决定继续使用 SEPIC 模式、这意味着在输入中、我的电压介于24-28V 之间。并且我的输出必须设置为15V @100mA。 我的频率设置为300kHz、因为我没有外部时钟、因此我将使用电阻器设置频率。 我正在尝试计算有关详细设计过程所需的一切、但给出的公式似乎是针对升压模式的。 如何继续进行计算? 我是否应该简单地将表2用于电感器、并轻松地确定一个公共电感器或两个单独的电感器、最高33uH、这就是全部? 当我提供输入时、电动工具无法计算电感器的正确值。 但是、我找到了 Coilcraft 的一个文档、其中还描述了计算必须使用的电感器值的方法。 根据这些计算、我需要一个大约680uH 的电感 器、该电感器与 TPS61193数据表的表2远不相同。 下面是我找到的文档的链接:   在阅读 TPS61193数据表时、我是否理解错误?

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Georgios、
    您可以参阅我们的数据表单第23-26页来选择组件、也可以参阅 LP8863数据表第76-80页以供参考。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    遗憾的是、它无法正常工作。 根据我的设计、 当输入为5V 时、输出必须能够以300kHz 的频率提供85mA 的14V 电压。 连接"负载"后、我们突然意识到输出电压不高于11、7V。 我们还测量了 SW 信号、并附加了一张图片、您可以在其中看到它的外观、但它看起来不是很好。 所有值均根据数据表进行计算、同时 K=1 [设置 最大自适应升压电压(典型值)]。 这是否应该是正确的? 这似乎不符合预期、我想知道在这种情况下有什么问题。 即使输出电容为33uF、输出电压的纹波也非常大。 使用220uF 的电容器似乎要好得多。 使能信号连接到 Vin (5V)  
    正如我说过的、我在这里找不到什么是错误的、因为一切都是根据数据表计算的。 我尝试连接输出、以查看它是否有用、但功能再次不稳定。
    由于输出配置有故障、IC 是否可能无法按预期工作? 例如、如果 R14和 R23同时位于电路板上、IC 在短路后会存活吗?
    请帮帮我。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Georgios、
    现在、您想将三个通道连接在一起以提供更高的电流? 为什么要将 R23和 R24连接到 GND? 您需要移除这两个电阻器。 您能给我一个更清晰的波形吗? 我很难分析波形。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我制作了原理图,这就是我想的,以便能够获得更多电流。 但是、如果发生类似的情况、IC 是否能够承受?是否存在任何内部保护?我问您、因为可能已经发生了。波形是这样的、由于电压未正确调节、我无法获得更好的结果。 这就是 我上传原理图的原因。 您在这里看到的是错误的东西、还是我可能错过的东西?

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    连接到 GND 的 R23和 R24可能会导致一些错误、您需要移除该错误并再次测试。 如果您担心器件是否被除雾。 您可以替换新的一个。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的快速响应。 完全理解、必须更换 IC。 您是否查看了原理图? 您是否看到任何关键问题?

    此致、
    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Georgios、
    您需要移除 R23和 R24、其他似乎正常。
    此致
    肖恩