请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 大家好、团队、
我的 μA 已经评估了我们的 TPS54260 EVM、客户测试了1.3 μ A 关断电流、并且获得的值几乎是数据表中显示的值的100倍。
请在下方找到 以1V 增量在5-20V 输入电压范围内组件处于禁用模式时的电流消耗测量结果。
您认为是什么错了? 我们如何才能取得更好的结果、请提供建议。
提前感谢
此致、
Shai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.