This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:关断电流与数据表不匹配

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749806/tps54260-shutdown-current-does-not-match-the-datasheet

器件型号:TPS54260

大家好、团队、

我的  μA 已经评估了我们的 TPS54260 EVM、客户测试了1.3 μ A 关断电流、并且获得的值几乎是数据表中显示的值的100倍。

请在下方找到 以1V 增量在5-20V 输入电压范围内组件处于禁用模式时的电流消耗测量结果。

您认为是什么错了?  我们如何才能取得更好的结果、请提供建议。

提前感谢  

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    是否为您的测量安装了 JP1 (已安装)的跳线以禁用 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahi、

    请注意、VIN 和 EN 之间安装了一个124k 上拉电阻器。 输入电压为20V 时、电流消耗为161uA、这与您的测量值一致。 您可以移除电阻器以获得真正的关断电流。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Tim 和 John。
    这解决了我的问题、您应该在 EVM 指南的某个地方提及它。

    此致、
    Shai