请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2580-1 尊敬的所有人:
我的其中一个 AA 电池是在航空电子应用中使用 UCC2580-1。 根据 MIL-704标准、该器件工作正常、仅考虑输入电源上的快速斜坡、VDD 上的快速斜坡。
根据 具有不同斜坡条件的 DO160、设计人员需要通过多项测试来验证同一电路板(请参阅下文):
因此 VDD 必须低于9V、此时电压以0.30V/s 的速度上升35秒。
即使输入电源电压升高、UCC2580-1 也不会开始工作。
VDD 信号的压摆率是否有任何限制?
此致、
Domenico