This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2580-1:VDD 引脚的最小压摆率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2580-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731038/ucc2580-1-min-slew-rate-of-vdd-pin

器件型号:UCC2580-1

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 电池是在航空电子应用中使用 UCC2580-1。 根据 MIL-704标准、该器件工作正常、仅考虑输入电源上的快速斜坡、VDD 上的快速斜坡。

根据 具有不同斜坡条件的 DO160、设计人员需要通过多项测试来验证同一电路板(请参阅下文):

因此 VDD 必须低于9V、此时电压以0.30V/s 的速度上升35秒。

即使输入电源电压升高、UCC2580-1 也不会开始工作。

VDD 信号的压摆率是否有任何限制?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您能否记录当信号降至9V 以下时 Vdd 引脚和 EAOUT 引脚、并在 Vdd 上升到其最大值时开始恢复? 请在此处发布示波器图像。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    屏幕截图下方。

    黄色迹线        Vin (航空电子28V) 10V/div、具有符合规范的曲线
    蓝色迹线            VDD                    5V/div  
    紫色迹线        EAOUT               2V/div  
    绿色迹线        输出(5V)         2V/div

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    是否有更新?
    此致
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Vdd 恢复后、EAOUT 再次变为高电平、但输出为低电平。 OSC1和2引脚正常运行。 他们是否查看过 SS 引脚?

    是否有其他保护电路可以阻止控制器重新启动、例如锁存 OVP 电路?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Peter:

    以下是您要求的信号:

      • 黄色    V_Ic01
      • 蓝色       SS
      • 紫色       OSC1
      • 绿色       OSC2

    我通过电子邮件分享了原理图。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    由于这已转移到电子邮件支持、我将关闭此主题。

    此致

    Peter