请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378 主题中讨论的其他器件:TPS54561、 TPS23861EVM-612
降级器、
我们使用 TPS2378+tps54561 来设计 PD。
插入 802.3at PSE 时、tps2378可以正常工作、 但 插入 802.3af PSE 时、它将无法工作、无法获得 PSE 的输出48V、Pls 对此提供帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
我们使用 TPS2378+tps54561 来设计 PD。
插入 802.3at PSE 时、tps2378可以正常工作、 但 插入 802.3af PSE 时、它将无法工作、无法获得 PSE 的输出48V、Pls 对此提供帮助、谢谢!
Nan、您好!
是的、这让我怀疑喷油器是否真正符合.af 标准。 我在工作台上测试了一些.af phihong 注入器。
此外、我喜欢使用 TPS23861EVM、因为 它具有可 让您了解所连接 PD 的特性或 插件是否存在任何故障的 GUI。
此致、
达尔文