This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:使用802.3at PSE 时、tps2378可以工作、使用802.3af PSE 时、它将不工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS2378, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747279/tps2378-when-use-a-802-3at-pse-tps2378-can-work-when-use-a-802-3af-pse-it-will-not-work

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS54561TPS23861EVM-612

降级器、

我们使用 TPS2378+tps54561 来设计 PD。

  插入 802.3at PSE 时、tps2378可以正常工作、 但 插入 802.3af PSE 时、它将无法工作、无法获得 PSE 的输出48V、Pls 对此提供帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2378 + TPS54561的原理图如下所示:

    此设计可与802.3at DC48V1A 喷油器配合使用、不会出现任何问题。  但是、一旦我们改为802.3af (DC48V0.3A)注入器、48V 电压就不再稳定了。  电压从5 -> 48V 跳变、然后 反复地从5V 循环到48V。  我们已将 Rcls (设计中的 R310)更改为 1270欧姆或243欧姆、而不是90.9。  它可以帮助任何人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    PSE 导通至48V 意味着检测是可以的。 可能是负载的输出功率过高。 5V 电压轨灌入的电流是多少? 您可以尝试降低负载吗? 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    非常感谢您的回复。 我们已经降低了负载。
    当我们尝试使用 af PSE 时、VDD_5V_POE 会浮动。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 在输出端类似1W 的轻负载下是否也会发生故障?

    此外、查看原理图后、是否安装了 FB22和 FB23? 如果是、您能否删除它们、因为这些不应安装。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    感谢您的回复。 我们删除了 FB22和 FB23、但问题仍然存在。 我们可能需要向另一个注射器更换。 如果您对这些喷油器有经验、请提供一些建议吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    是的、这让我怀疑喷油器是否真正符合.af 标准。   我在工作台上测试了一些.af phihong 注入器。

    此外、我喜欢使用 TPS23861EVM、因为 它具有可 让您了解所连接 PD 的特性或 插件是否存在任何故障的 GUI。  

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    感谢您的建议、我们将尝试找到 PHihong 注入器以及 TPS23861EVM-612。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nan!
    我现在将锁定此线程。 请继续并添加新主题、以便根据需要继续讨论。 谢谢!