This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:有问题。 HS IN 上不必要的关闭

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, LM34936, TPS25740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731557/lm5175-problem-unwanted-turn-off-on-hs-in

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176LM34936TPS25740

我们的 LM5175在降压模式下工作良好、但在升压模式下、HS-IN 会在 HS-OUT 需要额外栅极驱动电压的确切时间点关闭。 有什么建议吗? 我无法切换至 LM1576、因为我们需要四通道封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您使用 LM5175、但我不完全理解问题。 红色迹线 HDRV2与 GND 是否相连? 在这种情况下、您的输入电压和输出电压是多少? 您可以共享原理图吗?

    顺便说一下、您可以尝试使用 LM34936、它是 LM5176的低电压版本、但采用四通道封装、您可以替换电路板上的 LM5175。 只需记住更新 RT 电阻器以保持相同的开关频率。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 两条布线均以 GND 为基准。 原理图来自 Webench、我刚刚更改了反馈以适应 TPS25740输出。 在此测试中、输入电压为12V、反馈设置为提供20V OUT、但实际上在0.5A 负载下为19.37V。 我认为这是因为 HS IN FET 在该短时间内关闭、而且我认为在导通周期结束时、不会驱动 HS OUT FET 直到出现短脉冲。 我之前没有使用降压/升压转换器、我当然可以使用一些建议。

    红色迹线是 HS OUT 的栅极信号、我曾认为整个开关导通周期的振幅应该是高电平、而不仅仅是末端的脉冲 看起来 FET 二极管在工作、直到末端的脉冲、如果我进一步增大电流、我预计它可能会变热。 根据 Webench 设计中的建议、HS 输出 FET 具有肖特基旁路。 我将全天继续、并尝试为您提供更好的数据。 在降压模式下、该电路表现良好。

    LM34936更适合的原因是什么? 此设计可选择12V 或24V 两种输入电压。 需要为5V、9V、15V 和20V 选择输出电压、这些电压最高为3A、并由 TPS25740控制。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已经尝试了 LM34936、不需要的开关已经消失、但高侧输出上的栅极驱动器根本不起作用。 高侧输出上的栅极驱动绝不会超过反馈设置的电压、因此无法提供任何电流、而不会出现故障。 在降压模式下、高侧输入端始终有大量的栅极驱动。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供信息。  这里没有侮辱:听起来 好像电路上有一些错误。  提供高侧栅极驱动的两种方式。  一个是自举电路、其中、在升压桥臂或 输出桥臂 开关期间、一旦 SW2被切换至低电平、VCC 将为引导2电容器充电。 另一个是降压桥臂开关期间 BOOT1和 BOOT2之间的内部电荷共享电路。  当 SW2未切换时、电荷共享可维持自启动2电容器电压。 与 boot1 wrt boot2类似。  因此、两个高侧 FET 应始终具有足够的驱动电压。  请仔细检查 您的电路连接。

    此致、

    Youhao XI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    我还记得您曾建议过频率电阻器、但花了一些时间检查自举器件但没有成功、我最终比较了 LM5175和 LM34936之间的数据表。 我没有注意到 MODE 引脚的功能稍有不同、即没有可用的 DCM。 我在原型上放置了0欧姆接地。 引脚1上。 它似乎已停止栅极驱动。 删除后。 我有大量的栅极驱动。
    然后、我需要更改补偿以获得稳定性。 问题现在似乎已经解决。 我必须感谢您的帮助、因为只要提醒我可能出现的电路问题、就可以让我走上正确的道路。

    此致、Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Youhao、

    LM34936运行良好。 它只是证明了旧的说法"如果所有其他失败、请阅读说明"。 也许有人可以告诉我这些回复中的"标签"字段需要什么。

    此致、Peter