This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:引脚开路/短路数据

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730138/tps82084-pin-open-short-data

器件型号:TPS82084

大家好、团队成员。

发生了一种现象、即相对于1.2V 的设置、TPS82084的输出电压变为2.4V 至2.8V

如果某些端子在端子之间开路或短路、会发生什么情况?

它在以下条件下使用。
VIN:4.2V、Vout:1.2V (R 1 = 18k、R 2 = 36k)、EN 至 Vin、PG 断开

您是否有 TPS82084的引脚开路和短路数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    最好是调试电路并查看可能出现的问题。 您能否测量所包含电感器的 Vin、Vout、FB 和 SW 端子的波形?

    在多轨系统中、另一轨通常会泄漏到输出电压上并使其升高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    大规模生产期间会出现此问题。
    我们正在调查安装缺陷是否是原因。
    未确认负载侧泄漏。

    您是否有引脚开路和短路的测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们没有此器件的开放/简短报告。 请仅使用要调试的示波器测量电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器的哪个电极是 SW 节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    右侧的一个。 左端子为 Vout、因为它最靠近 VOUT 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    您是否能够测量一些波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们正在请求一个波形、但尚未获得该波形。
    请稍等片刻。