请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82084 大家好、团队成员。
发生了一种现象、即相对于1.2V 的设置、TPS82084的输出电压变为2.4V 至2.8V
如果某些端子在端子之间开路或短路、会发生什么情况?
它在以下条件下使用。
VIN:4.2V、Vout:1.2V (R 1 = 18k、R 2 = 36k)、EN 至 Vin、PG 断开
您是否有 TPS82084的引脚开路和短路数据?
此致、