This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:并联使用降压转换器。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25119, LM5143-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743415/tps40170-using-buck-converter-in-parallel

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM25119LM5143-Q1LM5140-Q1

尊敬的 TI:

请向我推荐 最合适的直流/直流转换器。

要求

输入:12V

输出:11V/50Amath

我找不到合适的转换器。

那么、我可以并联使用 TPS40170吗? 我想知道 OCP、SCP。

LM25119的最大输出电流为40A、如果我与外部栅极驱动器配合使用、 它的电流是否高达50A?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    并联电压模式控制器有时是一项挑战、因此我建议使用两相解决方案来实现如此高的电流电平。 LM25119的输出电流能力实际上由所选的 FET 和电感器决定、因此值得一看。 但是、Toff-min 非常高、因此不适合低压降应用、尤其是在高开关频率下。  LM5143-Q1是另一个极具吸引力的选择-以下是 EVM 链接:

    store.ti.com/LM5143-Q1EVM-2100-Dual-channel-automotive-synchronous-buck-controller-evaluation-module-P57612.aspx

    Toff-min 为60ns、因此适用于低压降。 产品文件夹将在第二天或第二天在线。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我找不到 LM5143-Q1的产品文件夹。
    是否未发布?
    我不需要汽车等级。 它具有非汽车级??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    如果我将输入电压从12V 更改为48V、您能否推荐合适的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    可从网上商店购买 LM5143-Q1 EVM、产品文件夹应在本周晚些时候在线。 该控制器也适用于48V 输入。 LM5143-Q1与 LM5140-Q1非常相似、但它具有多相功能和其他更新(抖动、电阻器可编程 fsw 等)

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的设计要求已更改。

    输入电压:12V、输出电压:9V、输出电流:70A

    我已经尝试使用 TI webench 工具来仿真设计。

    但由于电流限制、它无法创建设计。

    但 LM5143-Q1产品文件夹中的最大输出电流为100A。

    请告诉我哪种规格是正确的?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    4相电流可以达到100A。 我想 WEBENCH 现在已设置为最多两相、但您可以采用该设计并复制两相。 此外、请从产品文件夹下载 LM5143-Q1快速入门计算器。 您可以根据需要选择3相或4相(2个控制器 IC)、并设计适用于70A 的电路。

    此致、
    Tim