主题中讨论的其他器件: LM25119、 LM5143-Q1、 LM5140-Q1
尊敬的 TI:
请向我推荐 最合适的直流/直流转换器。
要求
输入:12V
输出:11V/50Amath
我找不到合适的转换器。
那么、我可以并联使用 TPS40170吗? 我想知道 OCP、SCP。
LM25119的最大输出电流为40A、如果我与外部栅极驱动器配合使用、 它的电流是否高达50A?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
请向我推荐 最合适的直流/直流转换器。
要求
输入:12V
输出:11V/50Amath
我找不到合适的转换器。
那么、我可以并联使用 TPS40170吗? 我想知道 OCP、SCP。
LM25119的最大输出电流为40A、如果我与外部栅极驱动器配合使用、 它的电流是否高达50A?
您好、梅森、
并联电压模式控制器有时是一项挑战、因此我建议使用两相解决方案来实现如此高的电流电平。 LM25119的输出电流能力实际上由所选的 FET 和电感器决定、因此值得一看。 但是、Toff-min 非常高、因此不适合低压降应用、尤其是在高开关频率下。 LM5143-Q1是另一个极具吸引力的选择-以下是 EVM 链接:
Toff-min 为60ns、因此适用于低压降。 产品文件夹将在第二天或第二天在线。
此致、
Tim